请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 您好!
我想了解 L4互连。 这是因为内部吞吐量对于我们的应用非常重要。
我认为以下两个连接可以同时访问。 (案例1)
-通过 L4_PER1_P3从 MPU 访问 UART1。
-通过 L4_PER2_P1从 EDMA_TC0访问 UART7。
这种情况如何? 他们还可以同时访问吗? (案例2)
-通过 L4_PER1_P3从 MPU 访问 UART1。
-通过 L4_PER1_P1从 EDMA_TC0访问 UART2。
请您用"是"或"否"回答我的问题吗? 此外、如果 TRM 中有相关描述、请告知我。
我是指 TRM (SPRUHZ7E)中的这些数字。
-图14-3. 连接矩阵
-图14-9. L4互连概述
请参阅随附的文件。
此致、
Kazu