This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:VISION_SDK 2_12构建错误

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605530/tda3-vision_sdk-2_12-build-error

器件型号:TDA3

您好!

当我尝试构建 Vision_sdk_2.12时、我会遇到与所附映像相同的错误。 自我上次成功构建以来、代码尚未修改。 分割故障的原因可能是什么?

提前感谢、

Navinprasha.rr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Navinprashath、

    您能否检查此主题并查看建议的解决方法是否可以帮助您:
    e2e.ti.com/.../605251

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我尝试了

    • 导出 java_tool_options=-Xss1280k
    • 清洁
    • gmake -s -j

    但我仍然得到相同的误差。

    此致、

    Navinprasha.rr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PL 使用 java_tool_options=-Xss2560k 进行检查

    此致、

    Anand