This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:Pinmux 工具中的 DSS RFBI 模式设置

Guru**** 2584995 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605474/am4376-dss-rfbi-mode-settings-in-pinmux-tool

器件型号:AM4376

您好!

我使用 TI PinMux 工具检查 AM4376的 DSS 16位 RFBI 模式中的引脚分配。
如果按如下方式进行选择、则 RFBI_RD、RFBI_WI 在图13-3中进行了介绍。 未选择 AM437x 技术参考手册的 LCD 支持并行接口(RFBI 模式)图。
用例:仅使用 CS0的16位 RFBI 异步模式

这是一个工具问题、使用 DSS 16位 RFBI 模式时的正确引脚信号如图13-3所示。
我认为有必要手动添加 RFBI_RD 和 RFI_W我们 的引脚多路复用定义。

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Pinmux 工具团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    Pinmux 工具团队是否提供了更新信息?

    此致、
    新义郎