请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 您好!
我使用 TI PinMux 工具检查 AM4376的 DSS 16位 RFBI 模式中的引脚分配。
如果按如下方式进行选择、则 RFBI_RD、RFBI_WI 在图13-3中进行了介绍。 未选择 AM437x 技术参考手册的 LCD 支持并行接口(RFBI 模式)图。
用例:仅使用 CS0的16位 RFBI 异步模式
这是一个工具问题、使用 DSS 16位 RFBI 模式时的正确引脚信号如图13-3所示。
我认为有必要手动添加 RFBI_RD 和 RFI_W我们 的引脚多路复用定义。
此致、
新义郎