This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:平台电源管理

Guru**** 2585715 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606028/am5728-platform-power-management

器件型号:AM5728

您好!

我运行了一些 CPU 限制基准测试、发现与平台功耗相比、CPU 功耗几乎可以忽略不计(即使未连接外设也是如此)。 CPU 功耗仅为几十毫瓦。 而平台功耗介于(5至7瓦)之间。 有人能评论一下吗? 尤其是、平台功耗似乎与 CPU 计算的绑定更小、因为即使在程序终止后、它也会继续消耗基线功耗。 是否依赖于平台? 如果是、如何操作?

此外、是否有办法完全关闭平台上的 USB、HDMI 和其他器件? 我已经读出、至少对于 USB、它们最多可以进入挂起模式、并且无法完全关闭它们。 但我并不完全确定。  

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知 PM 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我假设您使用的是 AM5728 GP EVM、您能告诉我您如何进行这些功率测量吗? 您运行的是什么操作系统?

    此致、
    Ahmad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 TI AM572x EVM 上使用 Linux (www.ti.com/.../TMDSEVM572X)。 我正在使用来自 National Instruments 的紧凑型数据采集设备(NI cDAQ - 9174)、其中包含两个模块:NI 9227来测量电流、NI 9215来测量电压。 我们使用它们来测量平台功率(直流电源)和 CPU 功率(通过测量电路板上提供的分流电阻器上的压降)。

    我们在 CPU 上运行一些基准测试。 当一个内核空闲且基准测试在另一个内核上运行时、我们会测量其功耗。 如果您需要有关我们设置的精细信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很想知道为什么您在 CPU 端看到"几十 毫瓦"。 ARM 内核可能不会进入空闲模式、因此当您施加负载时、功率差异可以忽略不计。 在矩阵 GUI 中、找到"Power"(电源)菜单、然后将调速器更改为"onDemand (按需)"、而不是"userspace"(用户空间)。 让我们看看这是否会降低空闲期间的平台消耗。

    注意事项:

    电路板上的 DDR 模块耗电相当大、但遗憾的是该电源轨不可用于测量或监控。 VDD_DDR 电源轨由 VDD_3V3电源轨上的 LDO 供电。 在您自己的定制电路板设计中、您可以使用更少的总内存模块来降低功耗。 如果您仅使用1个内存模块、则可以完全消除 VTT 终端电源、我们发现这也非常耗电。 此 DDR 拓扑称为点对点拓扑。

    GPU 将是另一个大耗电元件。 如果您未使用显示/图形加速、则可以禁用 GPU。 需要执行两个步骤:1)在 Linux/设备树中禁用 GPU。 第二步)通过 PRCM 禁用 GPU 的电源域(请参阅 TRM 第3.10.10章)。