您好!
我运行了一些 CPU 限制基准测试、发现与平台功耗相比、CPU 功耗几乎可以忽略不计(即使未连接外设也是如此)。 CPU 功耗仅为几十毫瓦。 而平台功耗介于(5至7瓦)之间。 有人能评论一下吗? 尤其是、平台功耗似乎与 CPU 计算的绑定更小、因为即使在程序终止后、它也会继续消耗基线功耗。 是否依赖于平台? 如果是、如何操作?
此外、是否有办法完全关闭平台上的 USB、HDMI 和其他器件? 我已经读出、至少对于 USB、它们最多可以进入挂起模式、并且无法完全关闭它们。 但我并不完全确定。
感谢你能抽出时间。