请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 主题中讨论的其他器件:AM3352、 TPS65910
工具/软件:Linux
我正在使用:SDK 03.03.00.04。 - 如果有人知道如何下载最新 SDK /共享适用于 AM335x 开发板的最新 SDK -请在此处获取帮助。
错误: 触摸屏默认不工作 ,但鼠标工作正常
当前方案:
在从矩阵应用程序启动 QTTouch 时使用鼠标--> Qt 交互--- > ("现在触摸屏开始工作")
如果我退出 QT Interaction --> ,则触摸不起作用
观察结果: (当我尝试使用 来自 root@AM335x-EVM 的 CoolTerm (RS232终端 PGM)浏览我的 EVM 时:
TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen0 -这个文件可用
TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0 - 此文件可用
TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts - 此文件夹本身(ts) 不可用
TSLIB_conffile=/etc/ts.conf -此 文件(ts.conf) 本身不可用。
有人能在这里帮助我吗... 发生什么事了:-:-(