This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:触摸屏不工作

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590811/linux-processor-sdk-am335x-touch-screen-not-working

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3352TPS65910

工具/软件:Linux

我正在使用:SDK 03.03.00.04。   -   如果有人知道如何下载最新 SDK /共享适用于 AM335x 开发板的最新 SDK -请在此处获取帮助。

错误: 触摸屏默认不工作  ,但鼠标工作正常

当前方案:

            在从矩阵应用程序启动 QTTouch 时使用鼠标--> Qt 交互--- > ("现在触摸屏开始工作")

            如果我退出 QT Interaction -->  ,则触摸不起作用

观察结果:   (当我尝试使用  来自 root@AM335x-EVM 的 CoolTerm (RS232终端 PGM)浏览我的 EVM 时:

TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/touchscreen0      -这个文件可用

TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0      -  此文件可用

TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts      -  此文件夹本身(ts) 不可用

TSLIB_conffile=/etc/ts.conf  -此 文件(ts.conf) 本身不可用。

有人能在这里帮助我吗... 发生什么事了:-:-(  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发布的引导日志中出现了相同的问题

    10:33:36[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    10:33:36[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    10:33:36[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 cpuacct
    10:33:36[0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1挤占 Wed Mar 29 17:37:15 EDT 2017
    10:33:36[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    10:33:36[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    10:33:36[0.000000]机器模型:TI AM335x EVM-SK
    10:33:36[0.000000] CMA:保留0x8b800000处的48 MIB
    10:33:36[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    10:33:36[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    10:33:36[0.000000]AM335X ES1.0 (SGX NEON )
    10:33:36[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组在上。 总页数:64960
    10:33:36[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =000d50b4-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    10:33:36[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36[0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    10:33:36[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    10:33:36[0.000000]内存:200272K/262144K 可用(6603K 内核代码、317K rwdata、2416K rodata、264K init、265K BSS、 12720K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    10:33:36[0.000000]虚拟内核内存布局:
    10:33:36[0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    10:33:36[0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    10:33:36[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    10:33:36[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    10:33:36[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    10:33:36[0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    10:33:36[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08d7004 (9021 KB)
    10:33:36[0.000000] init:0xc08d8000 - 0xc091a000 (264 KB)
    10:33:36[0.000000] .data:0xc091a000 - 0xc09694b0 (318KB)
    10:33:36[0.000000] .bss:0xc09694b0-0xc09abbd8 (266KB)
    10:33:36[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    10:33:36[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    10:33:36[0.000000]叶扇出的建立时间调整为32。
    10:33:36[ 0.000000 ] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    10:33:36[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到一个带有128个中断的 INTC
    10:33:36[0.000000] OMAP 时钟事件源:时间2为24000000 Hz
    10:33:36[0.000017] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    10:33:36[ 0.000041]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    10:33:36[0.000053] OMAP 时钟源:Timer1、24000000 Hz
    10:33:36[0.000250]时钟源探针:未找到匹配的时钟源
    10:33:36[0.000450]控制台:彩色虚拟设备80x30
    10:33:36[0.000478]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    10:33:36[0.000485]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    10:33:36[0.000492]更新内核命令行。
    10:33:36[0.000513]校准延迟环路... 718.02 BogoMips (lpj=3590144)
    10:33:36[ 0.118987] pid_max:默认值:32768最小值:301
    10:33:36[0.119131]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36[0.119143]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36[0.119919]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    10:33:36[0.119953]正在初始化 cgroup 子系统内存
    10:33:36[0.119993]正在初始化 cgroup 子系统设备
    10:33:36[0.120010]正在初始化 cgroup 子系统冷冻柜
    10:33:36[0.120026]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    10:33:36[0.120039]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    10:33:36[0.120073] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    10:33:36[0.120521]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    10:33:36[0.122923] devtmpfs:已初始化
    10:33:36[0.137142] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变量 c 修订版3
    10:33:36[ 0.153360] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    10:33:36[0.210483]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    10:33:36[0.21492] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    10:33:36[0.216407]NET:注册协议系列16.
    10:33:36[0.218810] DMA:预分配256 KiB 池、用于原子相干分配
    10:33:36[0.248988]空闲:使用调节梯
    10:33:36[0.278977]空闲:使用调速器菜单
    10:33:36[0.284030] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    10:33:36[ 0.296012]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    10:33:36[0.338339] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    10:33:36[ 0.339577] reg-fixal-voltage fixedregulator@2:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@2K00/pinmux@800/pinmux_wl12xx_gpio 的 pctldev、延迟探针
    10:33:36[ 0.343518] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    10:33:36[0.34369]介质:Linux 介质接口:v0.10
    10:33:36[0.343767] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    10:33:36[0.343820] pps_core:LinuxPPS API 版本 1已注册
    10:33:36[0.343828] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    已注册10:33:36 [0.343861] PTP 时钟支持
    10:33:36[0.343923] EDAC MC:版本:3.0.0
    10:33:36[0.345248] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    10:33:36[0.345680]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    10:33:36[0.347006]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    10:33:36[0.359314]NET:注册协议系列2.
    10:33:36[0.360195] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    10:33:36[0.360237] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    10:33:36[0.360267] TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    10:33:36[0.360356] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36[0.360377] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36[0.360545]NET:注册协议系列1.
    10:33:36[0.361009]RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    10:33:36[0.361027]RPC:注册的 UDP 传输模块。
    10:33:36[0.361035]RPC:注册 TCP 传输模块。
    10:33:36[0.361042] RPC:注册的 TCP NFSv4反向通道传输模块。
    10:33:36[0.362088]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    10:33:36[0.364329] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    10:33:36[0.373573] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    10:33:36[0.374515] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    10:33:36[0.374600]注册了密钥类型 id_resolver
    10:33:36[0.374609]注册的密钥类型 id_legacy
    10:33:36[0.374687] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    10:33:36[0.378913]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    10:33:36[ 0.378947]已注册 IO 调度程序 NOP
    10:33:36[0.378962]已登记 IO 调度程序截止日期
    10:33:36[0.379153]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    10:33:36[0.380758] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    10:33:36[0.384327]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    10:33:36[0.453629]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    10:33:36[ 0.458349] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    10:33:36[1.072793]控制台[ttyS0]已启用
    10:33:36[1.077663][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    10:33:36[1.083605]面板:找到背光
    10:33:36[1.089193][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    10:33:36[1.095851][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    10:33:36[1.130315]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备60x34
    10:33:36[ 1.139027] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    10:33:36[1.167218][DRM]在次要0上初始化 tilcdc 1.0.0 20121205
    10:33:36[1.180947]循环:模块已加载
    10:33:36[1.186761] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    10:33:36[ 1.257043] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    10:33:36[ 1.263188] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffffffc
    10:33:36[1.271071] libphy:4a101000.mdio:探测
    10:33:36[ 1.275108] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动器 Atheros 8031以太网
    10:33:36[ 1.284486] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[1]:器件4a101000.MDIO:01、驱动器 Atheros 8031以太网
    10:33:36[1.294683] cpsw 4a100000。以太网:检测到的 MACID = D4:94:A1:86:56:1f
    10:33:36[1.301658] cpsw 4a100000。以太网:CPT:溢出检查周期850
    10:33:36[1.309004] cpsw 4a100000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = D4:94:A1:86:56:20
    10:33:36[1.317994]鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    10:33:36[1.324326] i2c /dev/entries 驱动程序
    10:33:36[1.329187]cpudle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
    10:33:36[ 1.336743] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:已获取 CD GPIO
    10:33:37[ 1.398832] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    10:33:37[1.409342]NET:注册协议系列10.
    10:33:37[1.415529]SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    10:33:37[1.421274]NET:注册协议系列17.
    已注册10:33:37 [ 1.426109]密钥类型 DNS_旋 变传感器
    10:33:37[ 1.430846] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    10:33:37[1.457251] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    10:33:37[ 1.487252] OMAP_i2c 44e0b000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    10:33:37[ 1.493672] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:已获取 CD GPIO
    10:33:37[1.498963] VMMC:由 VBAT 供电
    10:33:37[ 1.617792] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    10:33:37[1.631149] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    10:33:37[ 1.637664] mmcblk0:mmc0:AAAA SU04G 3.69 GiB
    10:33:37[1.645838] mmcblk0:P1 P2
    10:33:37[1.657500] VDD_MPU:由 VBAT 供电
    10:33:37[ 1.663865]输入:GPIO_buttons@0 AS /devices/platform/gpio_buttons@0/input/input0
    10:33:37[1.672285] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    10:33:37[ 1.684696] lis3_reg:禁用
    10:33:37[ 1.688442] OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:卡声明支持低于定义范围的电压
    10:33:37[ 1.696712] ALSA 器件列表:
    10:33:37[1.699810]未找到声卡。
    10:33:37[1.714801] mmc1:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    10:33:37[1.722513] mmc1:地址0001处的新 SDIO 卡
    10:33:37[ 1.729103] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
    10:33:37[1.737635] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    10:33:37[1.747881] devtmpfs:已安装
    10:33:37[1.751266]释放未使用的内核内存:264K (c08d8000 - c091a000)
    10:33:37[1.757906]这个架构没有内核内存保护。
    10:33:37[ 2.094519] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    10:33:37[ 2.172290]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    10:33:37[2.191186] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    10:33:37[2.217364] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    10:33:37[ 2.23640] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    10:33:37
    10:33:37欢迎来到[1mArago 2016.12[0m!
    10:33:37
    10:33:37[2.268966]systemd[1]:将主机名设置为 。
    10:33:38[2.4019141]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    10:33:38[2.419324]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    10:33:38[2.431823]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
    10:33:38[2.460968]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
    10:33:38[2.483252] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
    10:33:38[2.618796] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
    10:33:38[2.629459]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
    10:33:38[2.640880]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
    10:33:38[ 2.876022] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue 'ExecStopPre'
    10:33:38[ 3.253468] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到了订购周期
    10:33:38[ 3.261487] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    10:33:38[ 3.269851] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    10:33:38[ 3.277419] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    10:33:38[ 3.286884] systemd[1]:alignment.service:作业 alignment.service/start 已删除、以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    10:33:38[[0;1;31m 跳过[0m]订购周期、跳过 alignment.service
    10:33:38[3.335425] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    10:33:38[[0;32m OK [0m]正在侦听网络服务 Netlink 套接字。
    10:33:39[3.367962] systemd[1]:侦听日志套接字。
    10:33:39[[0;32m OK [0m]正在收听期刊插座。
    10:33:39[3.397801] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    10:33:39[0;32m OK [0m]正在侦听 Syslog 套接字。
    10:33:39[3.430784] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    10:33:39[[0;32m OK [0m]已创建层用户和会话层。
    10:33:39[3.457588] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    10:33:39[[0;32m OK [0m]已到达目标远程文件系统。
    10:33:39[3.487767] systemd[1]:侦听/dev/initctl 名为 Pipe.
    10:33:39[0;32m OK [0m]正在收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    10:33:39[3.517452] systemd[1]:已达到目标交换。
    10:33:39[[0;32m 正常[0m]达到目标交换。
    10:33:39[3.539070] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    10:33:39[[0;32m 确定[0m]已创建切片系统切片。
    10:33:39[3.573037] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    10:33:39正在启动设置虚拟控制台...
    10:33:39[3.618796] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    10:33:39[0;32m OK [0m] created slice system-serial\x2dgetty.slice。
    10:33:39[3.659802] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    10:33:39[0;32m OK [0m] created slice system-Getty.slice。
    10:33:39[3.708778] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    10:33:39正在启动加载内核模块...
    10:33:39[3.743839] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    10:33:39正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    10:33:39[3.806842] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    10:33:39[3.832083] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    10:33:39正在安装调试文件系统...
    10:33:39[3.896770] systemd[1]:已达到目标层面。
    10:33:39[[0;32m 正常[0m]达到目标层面。
    10:33:39[ 3.908938] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    10:33:39[[0;32m OK [0m]正在侦听 udev 内核套接字。
    10:33:39[3.938082] systemd[1]:收听期刊插座(/dev/log)。
    10:33:39[[0;32m 正常[0m]收听《日刊》插座(/dev/log)。
    10:33:39[ 3.967826] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    10:33:39[[0;32m OK [0m]正在侦听 udev 控制套接字。
    10:33:39[4.021487] systemd[1]:正在启动日志服务...
    10:33:39正在启动日记账服务...
    10:33:39[4.073672] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    10:33:39正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    10:33:39[4.164056] systemd[1]:正在安装临时目录...
    10:33:39正在安装临时目录...
    10:33:39[4.223163] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    10:33:39正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    10:33:39[4.298260] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。[4.350579] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    10:33:40
    10:33:40[4.361620] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    10:33:40[4.407759] systemd[1]:已达到目标路径。
    10:33:40[[0;32m 正常[0m]到达目标路径。
    10:33:40[4.495595] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已安装调试文件系统。
    10:33:40[4.517806] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已安装 POSIX 消息队列文件系统。
    10:33:40[4.548022] systemd[1]:挂载的临时目录。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已挂载临时目录。
    10:33:40[4.578313] systemd[1]:已启动日志服务。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已启动日志服务。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已启动设置虚拟控制台。
    10:33:40[[0;32m 正常[0m]已开始加载内核模块。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已开始为当前内核创建所需 sta...ce 节点列表。
    10:33:40[[0;32m OK [0m]已开始重新装载根和内核文件系统。
    10:33:41正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    10:33:41正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    10:33:41正在开始应用内核变量...
    10:33:41正在开始将日志刷新到持久存储...
    10:33:41[[0;32m 正常[0m]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    10:33:41[[0;32m 确定[0m]已开始应用内核变量。
    10:33:42[6.377972] systemd-journalald [87]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    10:33:42[[0;32m OK [0m]已开始将日志刷新到持久存储。
    10:33:42正在启动 udev 内核设备管理器...
    10:33:42[[0;32m OK [0m]已达到目标本地文件系统(预)。
    10:33:42安装/var/volatile...
    10:33:42安装/media/ram...
    10:33:42[[0;32m OK [0m]已安装/var/volatile.
    10:33:42[[0;32m OK [0m]已安装/media/ram.
    10:33:42[[0;32m OK [0m]已启动 udev 内核设备管理器。
    10:33:43[[0;32m OK [0m]启动 udev 冷插拔所有设备。
    10:33:43[ 8.285775] TI-AM335x-TSC TI-AM335x-TSC:TI、未指定充电延迟
    10:33:43[ 8.322797] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    10:33:43[8.362434] vaux2:由 VBAT 供电
    10:33:44[8.415480]输入:TI-TSC、如/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input1
    10:33:44[8.438503] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    10:33:44[8.495060]未找到47401300.usb-phy 电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
    10:33:44[[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/ttyS0.
    10:33:44[ 8.609875]未找到47401b00.usb-phy 电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
    10:33:44[[0;32m OK [0m] created slice system-systemd\x2dbacklight.slice。
    10:33:44正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
    10:33:44[[0;32m OK [0m]已达到目标本地文件系统。
    10:33:44正在开始创建易失性文件和目录...
    10:33:44[9.013497] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    10:33:44正在启动加载/保存随机种子...
    10:33:44[[0;32m 正常[0m]启动加载/保存屏幕背光亮度:背光。
    10:33:44[[0;32m 正常[0m]启动加载/保存随机种子。
    10:33:45[[0;32m OK [0m]已开始创建易失性文件和目录。
    10:33:45[9.709663] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    10:33:45[9.986552] remoteproc0:wkup_m3可用
    10:33:45[10.037756]remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    10:33:45[10.144307] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、且尚未保证向后兼容性。
    10:33:46[10.482697] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    10:33:46[10.522195] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    10:33:46[ 10.533543] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    10:33:46[10.622880] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    10:33:46[10.622906] wkup_m3/IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    10:33:46[10.9399012] ASOC-simple card sound:tlv320aic3x-hifi <->4803c000 McASP 映射正常
    10:33:46[10.961194] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    10:33:46[ 11.013812] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    10:33:46[ 11.096297] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    10:33:46[ 11.213079][DRM]在次要1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    10:33:46[ 11.270777] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    10:33:46[11.284767] remoteproc1:4a334000.pru0可用
    10:33:47[11.379500] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    10:33:47[11.514620] remoteproc 1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    10:33:47[11.675325]remoteproc1: registered virtio0 (type 7)
    10:33:47[ 11.706337] PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru0@4a334000探测成功
    10:33:47[11.807761] remoteproc2:4a338000.pru1可用
    10:33:47[11.853704]remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    10:33:47[11.912379] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    10:33:47[[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/ttyS3.
    10:33:48[13.076536]remoteproc2: registered virtio1 (type 7)
    10:33:48[ 13.106543] PRU-rproc 4a33000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru1@4a338000探测成功
    10:33:48[[0;32m OK [0m]收听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观看。
    10:33:48正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    10:33:48正在启动网络时间同步...
    10:33:49[13.4478] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    10:33:49[[0;32m OK [0m]已开始网络时间同步。
    10:33:50[[0;32m OK [0m]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    10:33:50[15.146474] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    10:33:50[15.219746] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    10:33:50[15.272743] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    10:33:51[ 15.382352] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    10:33:51[ 15.439400] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    10:33:51[ 15.507549]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    10:33:51[ 15.555643]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    10:33:51[ 15.615428] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    10:33:51[ 15.674369] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
    10:33:51[ 15.706708] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    10:33:51[15.71553] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pru0-FW、大小为75724
    10:33:51[ 15.742278] ti-prusss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    10:33:51[ 15.761907]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    10:33:51[ 15.783622]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    10:33:51[15.799116] remoteproc1:远程处理器4a334000.pru0现已启动
    10:33:51[ 15.805664] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    10:33:51[ 15.857461] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    10:33:51[15.884791] remoteproc2:为4a33800.pru1加电
    10:33:51[ 15.924046] remoteproc2:引导 FW 映像 AM335x-pru1-FW、大小为75724
    10:33:51[ 15.967555] ti-pruss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    10:33:51[16.025647]remoteproc2:远程处理器4a33800.pru1现已启动
    10:33:51[ 16.038024] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    10:33:51[ 16.048858] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    10:33:51[ 16.148363] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    10:33:51[ 16.188697] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
    10:33:52[[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/mmcblk0p1.
    10:33:52[ 16.592327]随机:非阻塞池已初始化
    10:33:52[[0;32m OK [0m]已达到目标声卡。
    10:33:52正在开始同步系统和硬件时钟...
    10:33:52[[0;32m 正常[0m]已同步达到目标系统时间。
    10:33:52[[0;32m 正常[0m]已开始同步系统和硬件时钟。
    10:33:52[[0;32m 正常[0m]达到目标系统初始化。
    10:33:52[[0;32m OK [0m]正在收听 dropbear.socket。
    10:33:52[0;32m OK [0m]已开始每日清理临时目录。
    10:33:52[[0;32m 正常[0m]达到目标计时器。
    10:33:52[0;32m OK [0m]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    10:33:52[0;32m OK [0m]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    10:33:52[0;32m OK [0m]正在侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    10:33:52[[0;32m 正常[0m]达到目标套接字。
    10:33:52[[0;32m 正常[0m]已达到目标基本系统。
    10:33:52[[0;32m OK [0m]启动了 D-Bus 系统消息总线
    10:33:53正在启动网络服务...
    10:33:53[0;32m OK [0m]已使用 ipsec.conf 启动 SWAN StrongIPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    10:33:53正在启动 uim-sysfs.service ...
    10:33:53正在启动允许用户会话...
    10:33:53正在开始打印有关 GPLv3封装的通知...
    10:33:53正在启动电话服务...
    10:33:53[[0;32m OK [0m]已启动内核日志记录服务。
    10:33:53正在启动登录服务...
    10:33:53[[0;32m OK [0m]已启动系统日志记录服务。
    10:33:53正在开始保存/恢复声卡状态...
    10:33:53[ 18.151269] net eth1:初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    10:33:53正在启动 USB 小工具...
    10:33:53[18.254535] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    10:33:54[18.314847]净 Eth0:ALE 表大小1024
    10:33:54正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    10:33:54[[18.487935] net eth1:找到 PHY:id:0x4dd074
    10:33:54[0;32m OK [0m]已启动网络服务。
    10:33:54[ 18.592011] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    10:33:54[18.601103]蓝牙:内核版本2.21
    10:33:54[[0;32m OK [0m]已开始允许用户会话。
    10:33:54[18.644812] NET:注册协议系列31.
    10:33:54[18.718072]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    10:33:54[18.724527]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    10:33:54[ 18.753331]净 Eth0:初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    10:33:54[18.854520]NET:注册协议系列15.
    10:33:54[18.865866]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    10:33:54[18.923753]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    10:33:54[18.938024]net eth0: Phy found : id is : 0x4dd074
    10:33:54[ 19.019254] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    10:33:54[19.110514]、使用随机自以太网地址
    10:33:54[19.115021]、使用随机主机以太网地址
    10:33:54[[0;32m OK [0m]已开始保存/恢复声卡状态。
    10:33:54[ 19.196725]、使用主机以太网地址:D4:94:A1:86:56:20
    10:33:54[19.249044]、使用随机自以太网地址
    10:33:55[19.285684]使用随机主机以太网地址
    10:33:55[ 19.311709]、使用主机以太网地址:D4:94:A1:86:56:20
    10:33:55[ 19.38549] usb0:主机 MAC D4:94:A1:86:56:20
    10:33:55[ 19.429383] usb0:Mac ae:4D:56:B3:4e:81
    10:33:55[19.558511]大容量存储功能、版本:2009/09/11
    10:33:55[19.563708]LUN:可移动文件:(无介质)
    10:33:55[19.638345]LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    10:33:55[19.680902]LUN 数=1
    10:33:55[ 19.715385] g_multigadget:多功能复合小工具
    10:33:55[ 19.779047] g_multigadget:g_multiready
    10:33:55[ 19.931418] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
    10:33:55[19.960427]正在初始化 XFRM netlink 插座
    10:33:55[[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/ttyGS0.
    10:33:56[[0;32m OK [0m]已启动启动 USB 小工具。
    10:33:59[[0;32m OK [0m]已启动电话服务。
    10:34:00[[0;32m 正常[0m]启动了 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    10:34:00[[0;32m OK [0m]已启动登录服务。
    10:34:00正在安装配置文件系统...
    10:34:00[[0;32m OK [0m]已在 tty1上启动 Getty。
    10:34:00[[0;32m OK [0m]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
    10:34:00[[0;32m OK [0m]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    10:34:00[[0;32m OK [0m]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    10:34:00[[0;32m 正常[0m]已到达目标网络。
    10:34:00正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
    10:34:00正在开始网络名称解析...
    10:34:00[[0;32m OK [0m]已安装配置文件系统。
    10:34:00[[0;32m OK [0m]启动了具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Web 服务器。
    10:34:00[[0;32m OK [0m]已开始网络名称解析。
    10:34:02[[0;32m OK [0m]启动了 uim-sysfs.service。
    10:34:02正在启动 rc.pvr.service ...
    10:34:03[27.420447] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    10:34:03[[0;32m 正常[0m]启动了 rc.pvr.service。
    10:34:03正在启动 weston.service ...
    10:34:03[[0;32m 正常[0m]启动了 weston.service。
    10:34:03正在启动 telnetd.service ...
    10:34:03
    10:34:04
    10:34:04注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    10:34:04自动配置
    10:34:04binutils
    10:34:04野牛开发
    10:34:04野牛
    10:34:04CPP-symLinks
    10:34:04CPP
    10:34:04dosfstools
    10:34:04g++-symlinks
    10:34:04g++
    10:34:04gawg-dev
    10:34:04嘎嘎
    10:34:04gcc-symlinks
    10:34:04gcc
    10:34:04gdb
    10:34:04gdbserver
    10:34:04gstreamer1.0-libav
    10:34:04hidapi
    10:34:04libcairo-perf-utils
    10:34:04libgmp10.
    10:34:04libidn11.
    10:34:04libmpc3.
    10:34:04libmpfr4.
    10:34:04M4-dev
    10:34:04M4
    10:34:04制造
    10:34:04网络
    10:34:04swig-dev
    10:34:04轻扫
    10:34:04
    10:34:04如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    10:34:04上述封装在发布之前。 这可以使用来完成
    10:34:04操作删除命令。 即:
    10:34:04拆下视千克
    10:34:04其中 是上面列表中打印的名称
    10:34:04
    10:34:04注意:如果软件包与您的另一个软件包具有相关性
    10:34:04将通知相关软件包。 您应该这样做
    10:34:04在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    10:34:04此外、还应移除相关封装
    10:34:04
    10:34:04
    10:34:04[[0;32m OK [0m]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    10:34:04[[0;32m OK [0m]已启动 telnetd.service。
    10:34:04正在启动 busybox-udhcpd.service ...
    10:34:04正在启动 thttpd.service ...
    10:34:04[[0;32m OK [0m]已启动 busybox-udhcpd.service。
    10:34:04[[0;32m OK [0m]已启动 thttpd.service。
    10:34:04正在启动 rng-tools.service ...
    10:34:05[[0;32m 正常[0m]启动了 rng-tools.service。
    10:34:05正在启动 matrix-gui-2.0.service ...
    10:34:06

    10:34:06_________ _________ _ _
    10:34:06|_|_|__________|_|___||_
    10:34:06| |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    10:34:06|_|_|_||_,|_|_||_|||||_||||_|||_||_|_|_|
    10:34:06|__| |__|
    10:34:06
    10:34:06Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0
    10:34:06
    10:34:06Arago 2016.12 AM335x-EVM ttyS0
    10:34:06
    10:34:16AM335x-EVM 登录:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是自定义 QT 应用程序、还是触摸屏完全不能与 Matrix GUI 配合使用?

    据我所知、最新 SDK 不使用 slib。 它使用 Weston。

    您可以共享您的引导日志吗?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SD 卡本身由预构建的映像组成。 引导日志如上所述共享。 是的、触摸屏完全不能使用矩阵 GUI。

    上面还有一个问题:它看起来有点傻、但仍然想确认。 在下面两个中、哪一个是最新的 SDK??

    1) software-dl.ti.com/.../ti-sdk-am335x-evm-08.00.00.00-Linux-x86-Install.bin (32位二进制)
    2) 2) software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.03.00.04-Linux-x86-Install.binAM335x EVM Linux SDK (64位二进制)2388644K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    触摸屏与 Matrix GUI 完全不起作用。

    注:SD 卡是从预构建的映像创建的。

    引导日志按请求共享。

    10:33:36 [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    10:33:36 [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    10:33:36 [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 cpuacct
    10:33:36 [0.000000] Linux 版本4.4.4.41-gf9f6f0db2d (gtbldadm@ubuntu-16)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1挤占 Wed Mar 29 17:37:15 EDT 2017
    10:33:36 [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    10:33:36 [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    10:33:36 [0.000000]机器模型:TI AM335x EVM-SK
    10:33:36 [0.000000] CMA:保留0x8b800000处的48 MIB
    10:33:36 [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    10:33:36 [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    10:33:36[0.000000] AM335X ES1.0 (SGX NEON )
    10:33:36[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组在上。 总页数:64960
    10:33:36 [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =000d50b4-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    10:33:36 [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36 [0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    10:33:36 [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    10:33:36 [0.000000]内存:200272K/262144K 可用(6603K 内核代码、317K rwdata、2416K rodata、264K init、265K BSS、 12720K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    10:33:36 [0.000000]虚拟内核内存布局:
    10:33:36[0.000000]引导程序: 0xffffff0000- 0xffffff1000 (4KB)
    10:33:36[0.000000]固定映射: 0xc00000-0xFF00000 (3072KB)
    10:33:36[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    10:33:36 [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    10:33:36[0.000000] pkmap : febb00000-0xC0000000 (2MB)
    10:33:36[0.000000]模块: bbf000000 - bbbbfe00000 (14 MB)
    10:33:36 [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc08d7004 (9021 KB)
    10:33:36 [0.000000].init:0xc08d8000 - 0xc091a000 (264 KB)
    10:33:36 [0.000000].data:0xc091a000 - 0xc09694b0 (318KB)
    10:33:36 [0.000000].bss:0xc09694b0 - 0xc09abbd8 (266KB)
    10:33:36 [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    10:33:36[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    10:33:36 [0.000000]叶扇出的建立时间调整为32。
    10:33:36 [ 0.000000 ] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    10:33:36 [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到一个带有128个中断的 INTC
    10:33:36 [0.000000] OMAP 时钟事件源:时间2为24000000 Hz
    10:33:36 [0.000017] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    10:33:36 [ 0.000041]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    10:33:36 [0.000053] OMAP 时钟源:Timer1、24000000 Hz
    10:33:36 [0.000250]时钟源探针:未找到匹配的时钟源
    10:33:36 [0.000450]控制台:彩色虚拟设备80x30
    10:33:36 [0.000478]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    10:33:36 [0.000485]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
    10:33:36 [0.000492]更新内核命令行。
    10:33:36 [0.000513]校准延迟环路... 718.02 BogoMips (lpj=3590144)
    10:33:36 [ 0.118987] pid_max:默认值:32768最小值:301
    10:33:36 [0.119131]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36 [0.119143]安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36 [0.119919]正在初始化 cgroup 子系统 IO
    10:33:36 [0.119953]正在初始化 cgroup 子系统内存
    10:33:36 [0.119993]正在初始化 cgroup 子系统设备
    10:33:36 [0.120010]正在初始化 cgroup 子系统冷冻柜
    10:33:36 [0.120026]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    10:33:36 [0.120039]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    10:33:36 [0.120073] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    10:33:36 [0.120521]为0x80008200 - 0x80008260设置静态标识映射
    10:33:36 [0.122923] devtmpfs:已初始化
    10:33:36 [0.137142] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分变量 c 修订版3
    10:33:36 [ 0.153360] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    10:33:36 [0.210483]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    10:33:36 [0.21492] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    10:33:36[0.216407] NET:注册协议系列16.
    10:33:36 [0.218810] DMA:预分配256 KiB 池、用于原子相干分配
    10:33:36 [0.248988]空闲:使用调节梯
    10:33:36[0.278977]空闲:使用调速器菜单
    10:33:36 [0.284030] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    10:33:36 [ 0.296012]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    10:33:36 [0.338339] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    10:33:36 [ 0.339577] reg-fixal-voltage fixedregulator@2:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@2K00/pinmux@800/pinmux_wl12xx_gpio 的 pctldev、延迟探针
    10:33:36 [ 0.343518] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    10:33:36 [0.34369]介质:Linux 介质接口:v0.10
    10:33:36 [0.343767] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    10:33:36 [0.343820] pps_core:LinuxPPS API 版本 1已注册
    10:33:36 [0.343828] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    已注册10:33:36 [0.343861] PTP 时钟支持
    10:33:36 [0.343923] EDAC MC:版本:3.0.0
    10:33:36 [0.345248] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
    10:33:36 [0.345680]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    10:33:36 [0.347006]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    10:33:36[0.359314] NET:注册协议系列2.
    10:33:36 [0.360195] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    10:33:36 [0.360237] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    10:33:36 [0.360267] TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    10:33:36 [0.360356] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36 [0.360377] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    10:33:36[0.360545] NET:注册协议系列1.
    10:33:36[0.361009] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
    10:33:36[0.361027] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    10:33:36[0.361035] RPC:注册 TCP 传输模块。
    10:33:36 [0.361042] RPC:注册的 TCP NFSv4反向通道传输模块。
    10:33:36 [0.362088]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    10:33:36 [0.364329] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    10:33:36 [0.373573] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    10:33:36 [0.374515] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    10:33:36 [0.374600]注册了密钥类型 id_resolver
    10:33:36 [0.374609]注册的密钥类型 id_legacy
    10:33:36 [0.374687] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    10:33:36 [0.378913]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    10:33:36 [ 0.378947]已注册 IO 调度程序 NOP
    10:33:36 [0.378962]已登记 IO 调度程序截止日期
    10:33:36 [0.379153]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    10:33:36 [0.380758] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    10:33:36 [0.384327]未找到使用虚拟稳压器的背光电源
    10:33:36 [0.453629]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    10:33:36 [ 0.458349] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    10:33:36 [1.072793]控制台[ttyS0]已启用
    10:33:36 [1.077663][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    10:33:36 [1.083605]面板:找到背光
    10:33:36 [1.089193][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    10:33:36 [1.095851][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    10:33:36 [1.130315]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备60x34
    10:33:36 [ 1.139027] tilcdc 4830e000.lcdc:fb0:帧缓冲器件
    10:33:36 [1.167218][DRM]在次要0上初始化 tilcdc 1.0.0 20121205
    10:33:36 [1.180947]循环:模块已加载
    10:33:36 [1.186761] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    10:33:36 [ 1.257043] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    10:33:36 [ 1.263188] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffffffffc
    10:33:36 [1.271071] libphy:4a101000.mdio:探测
    10:33:36 [ 1.275108] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动器 Atheros 8031以太网
    10:33:36 [ 1.284486] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[1]:器件4a101000.MDIO:01、驱动器 Atheros 8031以太网
    10:33:36 [1.294683] cpsw 4a100000。以太网:检测到的 MACID = D4:94:A1:86:56:1f
    10:33:36 [1.301658] cpsw 4a100000。以太网:CPT:溢出检查周期850
    10:33:36 [1.309004] cpsw 4a100000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = D4:94:A1:86:56:20
    10:33:36[1.317994]鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    10:33:36 [1.324326] i2c /dev/entries 驱动程序
    10:33:36[1.329187] cpudle: enable-method 属性'ti,am3352'找到的操作
    10:33:36 [ 1.336743] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:已获取 CD GPIO
    10:33:37 [ 1.398832] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
    10:33:37[1.409342] NET:注册协议系列10.
    10:33:37[1.415529] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    10:33:37[1.421274] NET:注册协议系列17.
    已注册10:33:37 [ 1.426109]密钥类型 DNS_旋 变传感器
    10:33:37 [ 1.430846] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    10:33:37 [1.457251] tps65910 0-002D:无中断支持、无内核 IRQ
    10:33:37 [ 1.487252] OMAP_i2c 44e0b000.i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    10:33:37 [ 1.493672] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:已获取 CD GPIO
    10:33:37 [1.498963] VMMC:由 VBAT 供电
    10:33:37 [ 1.617792] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    10:33:37 [1.631149] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
    10:33:37 [ 1.637664] mmcblk0:mmc0:AAAA SU04G 3.69 GiB
    10:33:37 [1.645838] mmcblk0:P1 P2
    10:33:37 [1.657500] VDD_MPU:由 VBAT 供电
    10:33:37 [ 1.663865]输入:GPIO_buttons@0 AS /devices/platform/gpio_buttons@0/input/input0
    10:33:37 [1.672285] hctosys:无法打开 RTC 器件(rtc0)
    10:33:37 [ 1.684696] lis3_reg:禁用
    10:33:37 [ 1.688442] OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:卡声明支持低于定义范围的电压
    10:33:37 [ 1.696712] ALSA 器件列表:
    10:33:37 [1.699810]未找到声卡。
    10:33:37 [1.714801] mmc1:排队未知 CIS tuple 0x91 (3字节)
    10:33:37 [1.722513] mmc1:地址0001处的新 SDIO 卡
    10:33:37 [ 1.729103] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有已订购数据模式。 OPTS:(空)
    10:33:37 [1.737635] VFS:在设备179:2上安装根(ext4文件系统)。
    10:33:37 [1.747881] devtmpfs:已安装
    10:33:37 [1.751266]释放未使用的内核内存:264K (c08d8000 - c091a000)
    10:33:37 [1.757906]这个架构没有内核内存保护。
    10:33:37 [ 2.094519] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    10:33:37 [ 2.172290]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    10:33:37 [2.191186] random:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、22位熵可用)
    10:33:37 [2.217364] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    10:33:37 [ 2.23640] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    10:33:37
    10:33:37欢迎来到[1mArago 2016.12[0m!
    10:33:37
    10:33:37[2.268966] systemd[1]:将主机名设置为 。
    10:33:38 [2.4019141]随机:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    10:33:38 [2.419324]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、25位熵可用)
    10:33:38 [2.431823]随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、26位熵可用)
    10:33:38 [2.460968]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
    10:33:38 [2.483252] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、27位熵可用)
    10:33:38 [2.618796] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
    10:33:38 [2.629459]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
    10:33:38 [2.640880]随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、32位熵可用)
    10:33:38 [ 2.876022] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue 'ExecStopPre'
    10:33:38 [ 3.253468] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到了订购周期
    10:33:38 [ 3.261487] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    10:33:38 [ 3.269851] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sysinit.target/start 的依赖
    10:33:38 [ 3.277419] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    10:33:38 [ 3.286884] systemd[1]:alignment.service:作业 alignment.service/start 已删除、以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    10:33:38 [[0;1;31m 跳过[0m]订购周期、跳过 alignment.service
    10:33:38 [3.335425] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    10:33:38 [[0;32m OK [0m]正在侦听网络服务 Netlink 套接字。
    10:33:39 [3.367962] systemd[1]:侦听日志套接字。
    10:33:39 [[0;32m OK [0m]正在收听期刊插座。
    10:33:39 [3.397801] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    10:33:39 [0;32m OK [0m]正在侦听 Syslog 套接字。
    10:33:39 [3.430784] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    10:33:39 [[0;32m OK [0m]已创建层用户和会话层。
    10:33:39 [3.457588] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    10:33:39 [[0;32m OK [0m]已到达目标远程文件系统。
    10:33:39 [3.487767] systemd[1]:侦听/dev/initctl 名为 Pipe.
    10:33:39 [0;32m OK [0m]正在收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    10:33:39 [3.517452] systemd[1]:已达到目标交换。
    10:33:39 [[0;32m 正常[0m]达到目标交换。
    10:33:39 [3.539070] systemd[1]:已创建切片系统切片。
    10:33:39 [[0;32m 确定[0m]已创建切片系统切片。
    10:33:39 [3.573037] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
    10:33:39正在启动设置虚拟控制台...
    10:33:39 [3.618796] systemd[1]:创建的片系统-串行\x2dgetty.slice。
    10:33:39 [0;32m OK [0m] created slice system-serial\x2dgetty.slice。
    10:33:39 [3.659802] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    10:33:39 [0;32m OK [0m] created slice system-Getty.slice。
    10:33:39 [3.708778] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    10:33:39正在启动加载内核模块...
    10:33:39 [3.743839] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    10:33:39安装 POSIX 消息队列文件系统...
    10:33:39 [3.806842] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    10:33:39 [3.832083] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    10:33:39安装调试文件系统...
    10:33:39 [3.896770] systemd[1]:已达到目标层面。
    10:33:39 [[0;32m 正常[0m]达到目标层面。
    10:33:39 [ 3.908938] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    10:33:39 [[0;32m OK [0m]正在侦听 udev 内核套接字。
    10:33:39 [3.938082] systemd[1]:收听期刊插座(/dev/log)。
    10:33:39 [[0;32m 正常[0m]收听《日刊》插座(/dev/log)。
    10:33:39 [ 3.967826] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    10:33:39 [[0;32m OK [0m]正在侦听 udev 控制套接字。
    10:33:39 [4.021487] systemd[1]:正在启动日志服务...
    10:33:39正在启动日记账服务...
    10:33:39 [4.073672] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    10:33:39开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
    10:33:39 [4.164056] systemd[1]:正在安装临时目录...
    10:33:39安装临时目录...
    10:33:39 [4.223163] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    10:33:39正在开始重新装载根和内核文件系统...
    10:33:39 [4.298260] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。[4.350579] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    10:33:40
    10:33:40 [4.361620] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    10:33:40 [4.407759] systemd[1]:已达到目标路径。
    10:33:40 [[0;32m 正常[0m]到达目标路径。
    10:33:40 [4.495595] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已安装调试文件系统。
    10:33:40 [4.517806] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已安装 POSIX 消息队列文件系统。
    10:33:40 [4.548022] systemd[1]:挂载的临时目录。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已挂载临时目录。
    10:33:40 [4.578313] systemd[1]:已启动日志服务。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已启动日志服务。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已启动设置虚拟控制台。
    10:33:40 [[0;32m 正常[0m]已开始加载内核模块。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已开始为当前内核创建所需 sta...ce 节点列表。
    10:33:40 [[0;32m OK [0m]已开始重新装载根和内核文件系统。
    10:33:41正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    10:33:41正在开始在/dev/...中创建静态设备节点
    10:33:41开始应用内核变量...
    10:33:41正在启动将日志刷新到持久存储...
    10:33:41 [[0;32m 正常[0m]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    10:33:41 [[0;32m 确定[0m]已开始应用内核变量。
    10:33:42 [6.377972] systemd-journalald [87]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
    10:33:42 [[0;32m OK [0m]已开始将日志刷新到持久存储。
    10:33:42正在启动 udev 内核设备管理器...
    10:33:42 [[0;32m OK [0m]已达到目标本地文件系统(预)。
    10:33:42安装/var/volatile...
    10:33:42安装/media/ram...
    10:33:42 [[0;32m OK [0m]已安装/var/volatile.
    10:33:42 [[0;32m OK [0m]已安装/media/ram.
    10:33:42 [[0;32m OK [0m]已启动 udev 内核设备管理器。
    10:33:43 [[0;32m OK [0m]启动 udev 冷插拔所有设备。
    10:33:43 [ 8.285775] TI-AM335x-TSC TI-AM335x-TSC:TI、未指定充电延迟
    10:33:43 [ 8.322797] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    10:33:43 [8.362434] vaux2:由 VBAT 供电
    10:33:44 [8.415480]输入:TI-TSC、如/devices/platform/ocp/44e0d000.tscadc/TI-am335x-tsc/input/input1
    10:33:44 [8.438503] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    10:33:44 [8.495060]未找到47401300.usb-phy 电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
    10:33:44 [[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/ttyS0.
    10:33:44 [ 8.609875]未找到47401b00.usb-phy 电源 VCC、正在使用虚拟稳压器
    10:33:44 [[0;32m OK [0m] created slice system-systemd\x2dbacklight.slice。
    10:33:44启动加载/保存屏幕背光...背光亮度:背光...
    10:33:44 [[0;32m OK [0m]已达到目标本地文件系统。
    10:33:44开始创建易失性文件和目录...
    10:33:44 [9.013497] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    10:33:44启动加载/保存随机种子...
    10:33:44 [[0;32m 正常[0m]启动加载/保存屏幕背光亮度:背光。
    10:33:44 [[0;32m 正常[0m]启动加载/保存随机种子。
    10:33:45 [[0;32m OK [0m]已开始创建易失性文件和目录。
    10:33:45 [9.709663] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    10:33:45 [9.986552] remoteproc0:wkup_m3可用
    10:33:45[10.037756] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    10:33:45 [10.144307] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、且尚未保证向后兼容性。
    10:33:46 [10.482697] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    10:33:46 [10.522195] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小217280
    10:33:46 [ 10.533543] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    10:33:46 [10.622880] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    10:33:46 [10.622906] wkup_m3/IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    10:33:46 [10.9399012] ASOC-simple card sound:tlv320aic3x-hifi <->4803c000 McASP 映射正常
    10:33:46 [10.961194] ti-pruss 4a300000.pruss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    10:33:46 [ 11.013812] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    10:33:46 [ 11.096297] IRQ:找不到/ocp/pruss@4a300000/INTC@4a320000的 IRQ 域!
    10:33:46 [ 11.213079][DRM]在次要1上初始化 PVR 1.14.3699939 20110701
    10:33:46 [ 11.270777] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    10:33:46 [11.284767] remoteproc1:4a334000.pru0可用
    10:33:47 [11.379500] remoteproc1:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    10:33:47 [11.514620] remoteproc 1:二进制格式尚未最终确定、并且尚未保证向后兼容性。
    10:33:47[11.675325] remoteproc1: registered virtio0 (type 7)
    10:33:47 [ 11.706337] PRU-rproc 4a334000.pru0:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru0@4a334000探测成功
    10:33:47 [11.807761] remoteproc2:4a338000.pru1可用
    10:33:47[11.853704] remoteproc2:注意:remoteproc 仍在开发中,并被视为实验。
    10:33:47 [11.912379] remoteproc2:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
    10:33:47 [[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/ttyS3.
    10:33:48[13.076536] remoteproc2: registered virtio1 (type 7)
    10:33:48 [ 13.106543] PRU-rproc 4a33000.pru1:PRU rproc 节点/ocp/pruss@4a300000/pru1@4a338000探测成功
    10:33:48 [[0;32m OK [0m]收听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观看。
    10:33:48正在启动 Update utmp 关于系统引导/关机...
    10:33:48正在启动网络时间同步...
    10:33:49 [13.4478] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    10:33:49 [[0;32m OK [0m]已开始网络时间同步。
    10:33:50 [[0;32m OK [0m]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    10:33:50 [15.146474] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    10:33:50 [15.219746] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    10:33:50 [15.272743] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    10:33:51 [ 15.382352] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    10:33:51 [ 15.439400] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配总线编号1
    10:33:51 [ 15.507549]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    10:33:51 [ 15.555643]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    10:33:51 [ 15.615428] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    10:33:51 [ 15.674369] remoteproc1:为4a334000.pru0加电
    10:33:51 [ 15.706708] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号2
    10:33:51 [15.71553] remoteproc1:引导 FW 映像 AM335x-pru0-FW、大小为75724
    10:33:51 [ 15.742278] ti-prusss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x000000030000 intr 通道= 0x00000005 host_intr = 0x00000005
    10:33:51 [ 15.761907]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    10:33:51 [ 15.783622]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    10:33:51 [15.799116] remoteproc1:远程处理器4a334000.pru0现已启动
    10:33:51 [ 15.805664] virtio_rpmsg_bus virtio0:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1E
    10:33:51 [ 15.857461] virtio_rpmsg_bus virtio0:rpmsg 主机处于联机状态
    10:33:51 [15.884791] remoteproc2:为4a33800.pru1加电
    10:33:51 [ 15.924046] remoteproc2:引导 FW 映像 AM335x-pru1-FW、大小为75724
    10:33:51 [ 15.967555] ti-pruss 4a300000.pruss:配置的 system_events = 0x0000000c0000 intr 通道= 0x0000000a host_intr = 0x0000000a
    10:33:51[16.025647] remoteproc2:远程处理器4a33800.pru1现已启动
    10:33:51 [ 16.038024] virtio_rpmsg_bus virtio1:创建通道 rpmsg-PRU addr 0x1f
    10:33:51 [ 16.048858] virtio_rpmsg_bus virtio1:rpmsg 主机处于联机状态
    10:33:51 [ 16.148363] rpmsg_PRU rpmsg0:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru30
    10:33:51 [ 16.188697] rpmsg_PRU rpmsg1:新的 rpmsg_PRU 设备:/dev/rpmsg_pru31
    10:33:52 [[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/mmcblk0p1.
    10:33:52 [ 16.592327]随机:非阻塞池已初始化
    10:33:52 [[0;32m OK [0m]已达到目标声卡。
    10:33:52正在开始同步系统和硬件时钟...
    10:33:52 [[0;32m 正常[0m]已同步达到目标系统时间。
    10:33:52 [[0;32m 正常[0m]已开始同步系统和硬件时钟。
    10:33:52 [[0;32m 正常[0m]达到目标系统初始化。
    10:33:52 [[0;32m OK [0m]正在收听 dropbear.socket。
    10:33:52 [0;32m OK [0m]已开始每日清理临时目录。
    10:33:52 [[0;32m 正常[0m]达到目标计时器。
    10:33:52 [0;32m OK [0m]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
    10:33:52 [0;32m OK [0m]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    10:33:52 [0;32m OK [0m]正在侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
    10:33:52 [[0;32m 正常[0m]达到目标套接字。
    10:33:52 [[0;32m 正常[0m]已达到目标基本系统。
    10:33:52 [[0;32m OK [0m]启动了 D-Bus 系统消息总线
    10:33:53正在启动网络服务...
    10:33:53 [0;32m OK [0m]已使用 ipsec.conf 启动 SWAN StrongIPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
    10:33:53正在启动 uim-sysfs.service ...
    10:33:53正在启动允许用户会话...
    10:33:53正在启动有关 GPLv3封装的打印通知...
    10:33:53正在启动电话服务...
    10:33:53 [[0;32m OK [0m]已启动内核日志记录服务。
    10:33:53正在启动登录服务...
    10:33:53 [[0;32m OK [0m]已启动系统日志记录服务。
    10:33:53正在启动保存/恢复声卡状态...
    10:33:53 [ 18.151269] net eth1:初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    10:33:53正在启动 USB 小工具...
    10:33:53 [18.254535] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    10:33:54 [18.314847]净 Eth0:ALE 表大小1024
    10:33:54正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
    10:33:54 [[18.487935] net eth1:找到 PHY:id:0x4dd074
    10:33:54 [0;32m OK [0m]已启动网络服务。
    10:33:54 [ 18.592011] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):ETH1:链路未就绪
    10:33:54 [18.601103]蓝牙:内核版本2.21
    10:33:54 [[0;32m OK [0m]已开始允许用户会话。
    10:33:54 [18.644812] NET:注册协议系列31.
    10:33:54 [18.718072]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    10:33:54 [18.724527]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    10:33:54 [ 18.753331]净 Eth0:初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    10:33:54[18.854520] NET:注册协议系列15.
    10:33:54 [18.865866]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    10:33:54 [18.923753]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    10:33:54[18.938024] net eth0: Phy found : id is : 0x4dd074
    10:33:54 [ 19.019254] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    10:33:54 [19.110514]、使用随机自以太网地址
    10:33:54 [19.115021]、使用随机主机以太网地址
    10:33:54 [[0;32m OK [0m]已开始保存/恢复声卡状态。
    10:33:54 [ 19.196725]、使用主机以太网地址:D4:94:A1:86:56:20
    10:33:54 [19.249044]、使用随机自以太网地址
    10:33:55 [19.285684]使用随机主机以太网地址
    10:33:55 [ 19.311709]、使用主机以太网地址:D4:94:A1:86:56:20
    10:33:55 [ 19.38549] usb0:主机 MAC D4:94:A1:86:56:20
    10:33:55 [ 19.429383] usb0:Mac ae:4D:56:B3:4e:81
    10:33:55 [19.558511]大容量存储功能、版本:2009/09/11
    10:33:55[19.563708] LUN:可移动文件:(无介质)
    10:33:55[19.638345] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    10:33:55[19.680902] LUN 数=1
    10:33:55 [ 19.715385] g_multigadget:多功能复合小工具
    10:33:55 [ 19.779047] g_multigadget:g_multiready
    10:33:55 [ 19.931418] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
    10:33:55[19.960427]正在初始化 XFRM netlink 插座
    10:33:55 [[0;32m 确定[0m]找到了器件/dev/ttyGS0.
    10:33:56 [[0;32m OK [0m]已启动启动 USB 小工具。
    10:33:59 [[0;32m OK [0m]已启动电话服务。
    10:34:00 [[0;32m 正常[0m]启动了 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
    10:34:00 [[0;32m OK [0m]已启动登录服务。
    10:34:00安装配置文件系统...
    10:34:00 [[0;32m OK [0m]已在 tty1上启动 Getty。
    10:34:00 [[0;32m OK [0m]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
    10:34:00 [[0;32m OK [0m]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    10:34:00 [[0;32m OK [0m]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    10:34:00 [[0;32m 正常[0m]已到达目标网络。
    10:34:00启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Web 服务器...
    10:34:00正在启动网络名称解析...
    10:34:00 [[0;32m OK [0m]已安装配置文件系统。
    10:34:00 [[0;32m OK [0m]启动了具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Web 服务器。
    10:34:00 [[0;32m OK [0m]已开始网络名称解析。
    10:34:02 [[0;32m OK [0m]启动了 uim-sysfs.service。
    10:34:02正在启动 rc.pvr.service
    10:34:03 [27.420447] PVR_K:UM DDK-(3699939)和 KM DDK-(3699939)匹配。 [确定]
    10:34:03 [[0;32m 正常[0m]启动了 rc.pvr.service。
    10:34:03正在启动 weston.service……
    10:34:03 [[0;32m 正常[0m]启动了 weston.service。
    10:34:03正在启动 telnetd.service……
    10:34:03
    10:34:04
    10:34:04注意:此文件系统包含以下 GPLv3软件包:
    10:34:04自动配置
    10:34:04 binutils
    10:34:04野牛开发
    10:34:04野牛
    10:34:04 CPP-symLinks
    10:34:04 CPP
    10:34:04 dosfstools
    10:34:04 g++-symlinks
    10:34:04 g++
    10:34:04 gawg-dev
    10:34:04嘎嘎
    10:34:04 gcc-symlinks
    10:34:04 gcc
    10:34:04 gdb
    10:34:04 gdbserver
    10:34:04 gstreamer1.0-libav
    10:34:04 hidapi
    10:34:04 libcairo-perf-utils
    10:34:04 libgmp10.
    10:34:04 libidn11.
    10:34:04 libmpc3.
    10:34:04 libmpfr4.
    10:34:04 M4-dev
    10:34:04 M4
    10:34:04制造
    10:34:04网络
    10:34:04 swig-dev
    10:34:04轻扫
    10:34:04
    10:34:04如果您不想分发 GPLv3组件、请删除
    10:34:04上述封装在发布之前。 这可以使用来完成
    10:34:04操作删除命令。 即:
    10:34:04 (可选)拆卸
    10:34:04其中 是上面列表中打印的名称
    10:34:04
    10:34:04注意:如果软件包与您的另一个软件包具有相关性
    10:34:04将收到相关软件包的通知。 您应该这样做
    10:34:04在中使用--force-remove-of dependent-packages 选项
    10:34:04也删除相关包
    10:34:04
    10:34:04
    10:34:04 [[0;32m OK [0m]已开始打印有关 GPLv3封装的通知。
    10:34:04 [[0;32m OK [0m]已启动 telnetd.service。
    10:34:04正在启动 busybox-udhcpd.service ...
    10:34:04正在启动 thttpd.service ...
    10:34:04 [[0;32m OK [0m]已启动 busybox-udhcpd.service。
    10:34:04 [[0;32m OK [0m]已启动 thttpd.service。
    10:34:04正在启动 rng-tools.service ...
    10:34:05 [[0;32m 正常[0m]启动了 rng-tools.service。
    10:34:05正在启动 matrix-gui-2.0.service
    10:34:06

    10:34:06 _________ _________ __
    10:34:06 |_|_|__________|_|___||_
    10:34:06|||.'|. |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    10:34:06 |_|_|_||_,|_|_||_|||||_||||_|||_||_|_|_|
    10:34:06 |_||_|
    10:34:06
    10:34:06 Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0
    10:34:06
    10:34:06 Arago 2016.12 AM335x-EVM ttyS0
    10:34:06
    10:34:16 AM335x-EVM 登录: