This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我购买了具有 Rev-H ES2.0的全新 Jacinto 6 EVM 板、但无法通过 SD 卡和 eMMC 首次启动平台

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/590270/i-have-bought-new-jacinto-6-evm-board-with-rev-h-es2-0-and-i-am-not-able-to-boot-the-platform-first-time-from-sd-card-and-emmc

您好!

 我购买了新的 Jacinto 6板、在该包装盒中、我 找不到 任何用于启动平台的用户手册或安装指南。

当我尝试使用旧的 Jacinto 6平台 MLO 和 u-boot 时、我无法进入 Fastboot 模式。

如果我手动将所有分区复制到 SDCard,我将无法引导它。

它滞留在显示失败错误"ldc3001_read_reg:I2C 传输失败(-121)"中。

我需要正确的 MLO、U-boot.img 以及内核和 Android 源程序包、或者与我共享可获取电路板源代码的链接。

我的主板详细信息:

CPU 板:Vayu EVM xc5777x

S/N:VA1_1703016

版本:H

组件:516580

此致

Vincie Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincie:

    您可以在此处找到"DRA7x EVM CPU 板用户指南":
    www.ti.com/.../sprui50.pdf

    您可以从此处获取最新的 Android 版本:
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    以下是发行说明、您可以在其中找到有关刷写/引导软件的说明:
    omapedia.org/.../6AM.1.3_Release_Notes

    请尝试使用此软件启动、然后查看是否出现相同的错误。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan,您好!  

     我已按照您共享的链接中的步骤进行操作、

    但是,在处理 sdcard 中的 MLO 和 U-boot.img 并刷写后,我无法进入 Fastboot 模式。

    当我引导至 u-boot 时、我将获得以下日志、

    尝试从 MMC1
    MMC Device 1引导
    未找到***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境
    
    读取 u-boot.img
    读取 u-boot.img
    
    读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img 读取 u-boot.img
    
    
    U-Boot 2016.05-脏(2017年4月25日- 17:38:42 +0530)
    
    CPU:DRA752-GP ES2.0
    模型:TI DRA742
    EVM 板:DRA74x H.0 V
    4 GiB
    MMC:OMAP SD/MMC:0,OMAP SD/MMC:
    1 **第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
    GUID 分区表标题签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT GUID 无效***
    GUID 表标题签名错误:0x0!= 0x5452415020494645 EI_GE_GET_EFI
    分区:***错误:#GET_GUI_GET_GUI_GET_GUI_GET_GET_GET_GET_GET_GET_GET_GET_GET_GET_ 无效的备份 GPT ***
    错误:找不到分区:arch/arm/cpu/armv7/omap-common/utils.c
    
    :195/mmc_get_part_size()
    警告:fastboot.userdata_size:无法计算
    SCSI:SATA link 0超时。
    AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
    标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio sagadopt part ccc apst
    扫描总线设备...
    找到0个器件。
    

    请指导我如何移动到快速启动模式以将整个映像刷写到 eMMC。

    如果 U 有任何正常工作的 MLO 和 U-boot.img 预编译映像

    与我分享。

    此致

    Vincie Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincie:

    以下是最新预编译二进制文件的链接:
    software-dl.ti.com/.../6AM_1_3_emmc.tgz

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincie:

    另一件事:请确保您具有正确的 DIP 开关设置:
    omapedia.org/.../6AM.1.3_Release_Notes

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我使用了2.0版 DIP 开关和 software-dl.ti.com/.../6AM_1_3_emmc.tgz 文件、
    我仍然面临相同的问题、无法进入快速启动模式。

    我是否可以知道为什么这个签名是错误的问题、

    "**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
    GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
    PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
    错误:找不到分区:'UserData'"

    请指导我继续。

    此致
    Vincie Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

     有关此问题的任何输入

    此致

    Vincie Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincie:

    我已将问题转发给 U-boot 专家以帮助解决此错误。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincie

    您是否从 u-boot 设置了分区环境变量。

    #setenv 分区$partitions_android

    #saveenv

    此致

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

     我可以刷写并引导设备。

    现在、平台已启动、运行正常。 很抱歉、我没有提前提到它。

    但问题是" 从终端提示符执行"重新启动"命令(ADB 重新启动)会导致 CPU 在内核中挂起。"、

    根据您的建议、我购买了具有 Rev-H ES:2.0版本的全新 Jacinto6EVM 板、

    我仍然面临重启问题。

    当我连续运行重新启动 cmd 脚本超过15到30个循环时、电路板卡住、不会重新启动。  

    电路板在 u-boot 和内核启动之前卡住。

    我附加了屏幕快照、因为我被卡住了。

    请为我提供解决问题的适当解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的查询有任何输入吗?

    此致

    Vincie Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我已经对专家执行了 ping 操作。 他很快就会回答。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincie:

    1) 1)每次执行 reboot 命令时、您是否看到内核引导挂起? 还是有时?
    2) 2)是否仅显示"ADB reboot"问题? 或者直接在控制台上执行“reboot”命令是否也会导致相同的行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Vishal Mahaveer、

    1) 1)每次执行 reboot 命令时、您是否看到内核引导挂起? 还是有时?

       内核启动挂起发生的时间不是很频繁。

       当我执行递归 ADB 时、重新启动超过15次、我能够在15次中观察到一次。

    2) 2)是否 仅显示"ADB reboot"问题? 或者直接在控制台上执行“reboot”命令是否也会导致相同的行为?

       是的、我仅在运行 ADB 重新启动次数超过15次时才发现此问题。

    指导我如何解决此问题。

    此致

    Vincie Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincie:

    递归是什么意思?

    此外、"ADB reboot"与在控制台上执行"reboot"命令相同。 您是否说在使用控制台进行相同的实验时看不到问题?

    此致、
    Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    可以、但这在 ADB shell 中运行以重新启动 TI 板。 ADB 重新引导和重新引导都与 Linux 相同。

    递归重新引导?

     我正在使用脚本运行 ADB 重启以进行自动化测试。

    此脚本将启动 Android 启动、10秒后、我将从脚本触发 ADB 重启以重启 Jacinto 平台。

    1000循环重新启动设备时、此测试将通过。

    但在该电路板中、在15到20个循环后、电路板会在内核启动中挂起。

    此致

    Vincie Joe

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincie:

    是否可以通过增加重新引导之间的时间来进行测试?


    此致、
    Vishal