This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:这本书可以帮助我开始通过仿真(不带真实板)学习 DSP C6000?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM6657, TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591832/ccs-what-is-the-book-can-help-me-start-to-learn-dsp-c6000-with-simulation-without-real-board

主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6657TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我对通过示例了解 DSP C6000感到困惑。 我只有一本关于 DSK6713和 CCSv3.1中仿真的示例的书。

这本书太旧了,我不知道 如何从 C6000 (C6678或带 CCSv5的 DSK6713)的任何书(或指南)开始......) 使用 CCS 中的仿真(我没有真正的电路板)。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道 C6000器件的仿真。 但是、我正在促使工厂团队详细说明我们是否有任何可以帮助您的东西。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hoan、

    我们在 CCS 的后续版本中不再支持 C6000架构的仿真器。 如需了解相关信息、我们现在可以访问 CCSv7、因此我建议您从新的发现路径开始。

    有一些价格低廉的开发板可用于我们的某些较新的 DSP。 TMDSLCDK6748约为200美元、TMDSEVM6657约为400美元、两者均可通过 TI 网上商店订购。

    如果您安装了 CCSv3.1、并且只需学习如何编写和运行程序、您就可以从旧版本中了解其中的一些内容。 但要充分了解它、最好的方法是获取其中一个开发板。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Randy`s 响应。 这里有一本使用 TI RTOS 的适用于 C6748 LCDK 的教科书和在线教程

    文本簿:

    采用 OMAP - L138实验板 的数字信号处理和应用(也可用于 LCDK)

    C6000 TI RTOS 技术讲座:

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rahul

    PS:CCSv5之前仅支持 C6000仿真器。 n`t 仿真器的一个问题是它使用平面存储器模型、该模型与实际的 DSP 架构不同、因此它不会为您提供编程外设等的真实性能或体验