请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6657、 TMDSLCDK6748工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我对通过示例了解 DSP C6000感到困惑。 我只有一本关于 DSK6713和 CCSv3.1中仿真的示例的书。
这本书太旧了,我不知道 如何从 C6000 (C6678或带 CCSv5的 DSK6713)的任何书(或指南)开始......) 使用 CCS 中的仿真(我没有真正的电路板)。
非常感谢!