This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:VoLIB 和传真的信号处理利用率和控制代码利用率

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/602095/tms320c6678-signal-processing-utilization-and-control-code-utilization-for-volib-and-fax

器件型号:TMS320C6678

您好!

我正在尝试计算 TMS320C6678 DSP 的峰值功率要求。 我使用 的是功率计算 Excel 工作表。 当  我们使用 DSP 实现以下目标时、我需要知道每个内核的信号处理利用率(SP %)和控制代码利用率(CC %) Excel 工作表中应包含哪些内容:  

256通道 G.711/G.726/G.729  
2.256通道 ECU  
3. 64信道传真(T.38)   

我需要了解上述组件的 SP %和 CC %。 请告诉我在哪里可以找到相同的器件、或者如何根据模块的峰值 MIPS 要求来了解它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bishwajeet、

    我已将此内容转发给 VoLIB 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    到目前为止,我还没有得到任何答复。 您能再次向团队转发吗?

    此致、
    Bishwajeet