请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
我正在尝试计算 TMS320C6678 DSP 的峰值功率要求。 我使用 的是功率计算 Excel 工作表。 当 我们使用 DSP 实现以下目标时、我需要知道每个内核的信号处理利用率(SP %)和控制代码利用率(CC %) Excel 工作表中应包含哪些内容:
256通道 G.711/G.726/G.729
2.256通道 ECU
3. 64信道传真(T.38)
我需要了解上述组件的 SP %和 CC %。 请告诉我在哪里可以找到相同的器件、或者如何根据模块的峰值 MIPS 要求来了解它。