This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:DM8148 OPP 100功能

Guru**** 2586755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/605887/tms320dm8148-dm8148-opp-100-capabilities

器件型号:TMS320DM8148

你(们)好

我的用例是同时对1080p30和 PAL 视频进行编码。 我们希望将 DM8148与 DVR RDK 配合使用。 DM8148提供3种型号、如 OPP100、OPP120、OPP160。 OPP100是否足以满足我的用例要求??

此致、

Pranay Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kashetty、您好!

    我认为 OPP100应该足以满足您的用例要求。 请参阅以下 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_04.04.00.02_Feature_Performance_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../TI811X-HDVPSS-01.00.01.44_Feature_Performance_Guide

    性能测试以 OPP100运行、请参阅默认时钟速率:

    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_04.04.00.02_Feature_Performance_Guide

    频率为600MHz 的 Cortex-A8 ARM:
    /osc0_CLKIN_ck / arm_DPLL_CLKIN_ck / arm_DPLL_ck / MPU_ck /速率=> 600000000

    200MHz 的 SGX 图形:
    /osc0_CLKIN_CK/SGX_DPLL_CLK/RATE => 20000000

    200MHz 时的 HDVPSS:
    /osc0_CLKIN_ck / hdvpss_DPLL_ck / hdvpss_proc_fck /速率=> 20000000
    /osc0_CLKIN_ck / video/video1_DPLL_CLKIN_ck / video1_DPLL_ck / hd_venc_g_ck / rate => 20000000
    ./osc0_CLKIN_ck / HDMI_DPLL_CLKIN_ck / HDMI_DPLL_ck / HDMI_DPLL_muxout_ck / hd_venc_d_d/ck /速率=> 20000000

    400MHz 下的 DDR3:
    /osc0_CLKIN_ck / DDR_DPLL_CLKIN_ck / DDR_DPLL_ck / ddr0_phy_fck /速率=> 400000000

    400MHz 下的 ISS:
    /osc0_CLKIN_ck / iss_DPLL_ck / iss_ick/rate => 400000000

    500MHz 时的 DSP:
    /osc0_CLKIN_CK/DSP_DPLL_CK/gem Fck/Rate => 500000000

    在 OPP120 (306MHz)下似乎仅使用 HDVICP2:
    /osc0_CLKIN_ck / hdvicp_DPLL_ck / sysclk3_ck / ivahd0_ck /速率=> 306000000

    另请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../201966

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    是否有任何文档或 wiki 介绍了 OPP100/120/166的视频编码或解码功能? 就像哪个 OPP 支持哪些格式及其组合?

    此致、
    Pranay Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仅找到以下 wiki:

    processors.wiki.ti.com/.../DM814x_AM387x_Power_Estimation

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的硬件具有 DM8148,部件号:TMS320DM8148CCYE1,它是 OPP166。 对于我们的下一个项目,我们需要一个仅随 OPP100提供的工业级部件。

    为了测试 OPP100是否能够满足我们的用例要求、我在当前项目中将 HDVICP 的频率修改为266MHz (OPP 100)。 我没有修改 ARM、DDR 和 VPSS 的频率。

    我修改了编码器中的频率、发现对1080p30视频进行编码没有问题。

    当我在解码器中修改 HDVICP 的频率时、它能够解码1080p30视频、但延迟会慢慢累积。 当我将 HDVICP 的频率改回时、解码器(至440MHz)的行为是正确的。 我们的当前链接是

    ARM -->解码器--> VPSS -->标量-->显示

    我的问题是:
    1.我的实验是否有任何问题?
    2.有什么想法,为什么会累积延迟??

    此致、
    Pranay Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="kashetty pranay Kumar 的说法]为了测试 OPP100是否能够满足我们的使用情况、我在当前项目中将 HDVICP 的频率修改为266 MHz (OPP 100)。 我没有修改 ARM、DDR 和 VPSS 的频率。 [/报价]

    您的意思是 OPP100上有 HDVICP2、OPP166上有 ARM/DSP 吗? 如果是、则不支持这种组合、请参阅 DM814x 数据表、表7-5。 支持的 OPP 组合

    [引用 user="kashetty pranay Kumar"]当我将 HDVICP 的频率改回解码器(到440 MHz)

    对于 CYE1器件(TMS320DM8148CCYE1)、对于 OPP166、HDVICP2可在410MHz 的最大频率下运行、请参阅 DM814x 数据表、表7-4。 器件工作点(opps)

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]1. 我的实验中是否有任何问题?

    这些问题在上面进行了注释

    [引用 user="kashetty pranay Kumar ]2. 是否有任何延迟累积的想法?

    由于 HDVICP2频率较低、还有什么其他可能呢?

    此致、
    帕维尔