This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:dm8168 hdcomp out YPbPr

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/604187/compiler-dm8168-hdcomp-out-ypbpr

主题中讨论的其他器件:LMH1251

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 工程师:

   由于我们的电路有一些变化、因此 AT9和 AP9不可用、因此需要输出 YPbPr 信号。但无法测试该数字。

硬件: 8168 hdcomp 模块仅回答 AT21、AR21、AP21

软件:DVRRDK_04 00.00.03

问题:
1、 VGA 和 YPbPr 重复使用寄存器? 我找不到。

2、我设置./mem_rdwr.out --wr 0x48108000 0x4402B011、但在8168中没有为 HDCOMP 生成内部色条。  不符合 AT9和 AP9标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    蔡先生、您好!

    有关 YPbPr 格式的更多信息、请参考 DM816x HDVPSS 用户指南和以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../305331
    e2e.ti.com/.../134060
    e2e.ti.com/.../157954
    e2e.ti.com/.../305927

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉看到这些信息太晚了。 感谢你的答复。 输出 YPbPr 未解决。
    首先、让我检查以下信息是否正常:

    MEM_rdwr.out -rd 0x48105ea8 1 => 0000 0011
    MEM_rdwr.out -rd 0x48100118 1 => 0000 000f
    MEM_rdwr.out -rd 0x48140724 1 => 0000 0006
    MEM_rdwr.out -rd 0x48100114 1 => 000b 010D
    格式为 YPbPr 输出并启用 HDCOMP
    代码集 hdcomp 格式如下:
    VdisPrm.deviceParams[SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP].outputInfo.aFmt = VDIS_A_OUTPUT 组件;
    VdisPrm.deviceParams[SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP].outputInfo.dataFormat = SYSTEM_DF_RGB24_888;
    VdisPrm.deviceParams[SYSTEM_DC_VENC_HDCOMP].outputInfo.dvoFmt = VDIS_DVOFMT_TRIPLECHAN_EMBSYNC;
    VDIS_tiedVencInit (VDIS_DEV_HDCOMP、VDIS_DEV_DVO2、&m_vdisPrm);//绑定 DVI、DVI 输出正常;
    我通过测量 YPbPr 得到一个波形、但它看起来可能与正常波形不同:

    当我移除输入源时、YPbPr 为无波形。hdcomp 的输出端有一个视频源。
    但 YPbPr 不输出图像,、然后 YPbPr 至 VGA (LMH1251)图像输出如下:

    /home/root/opt/dvr_rdk/ti816x/bin/mem_rdwr.out --wr 0x48108000 0x4402b013
    YPbPr 具有稳定的输出波形、但 YPbPr 和 LMH1251未显示 t 输出图像
    我推测这可能与配置 DAC 和时序相关。但我不知道如何确认、请告诉我如何操作。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="CAY"我猜测可能与配置 DAC 和时序相关。但我不知道如何确认、请告诉我如何操作。谢谢[/报价]

    您应该通过 DM816x HDVPSS 用户指南来确认这一点。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

       我在 HDVPSS 文档中看到了一些链接。

    " ap-fpdsp-swapps.dal.design.ti.com/index.php

    但不要打开它。  有任何新链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DM816x HDVPSS 用户指南(SPRUH4)是"TI 机密–保密协议限制"文档、仅在首次签署保密协议后通过当地 TI FAE 提供。 请咨询您当地的 TI FAE。

    同时、您可以使用 DM38x HDVPSS 用户指南、该指南与以下内容类似:

    www.ti.com/.../spruhi7a.pdf