请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:TI-RTOS
您好!
更新到 CCSv7后、我在 TI RTOS 方面遇到一些问题。
首先、当我打开 RTSC 工程的.cfg 文件时、我不再获取 GUI、仅显示了 C++脚本。
但我找不到这些设置应该是什么。 我尝试从 tirtos_c2000_2_16_01_14_examples 文件夹导入一些示例项目、但导入对话框中未显示任何项目...
)但我想这将在一段时间内修复...
谢谢
1月