This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320f28377:CCSv7 RTOS C2000支持

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591984/rtos-tms320f28377s-ccsv7-rtos-c2000-support

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:TI-RTOS

您好!

更新到 CCSv7后、我在 TI RTOS 方面遇到一些问题。

首先、当我打开 RTSC 工程的.cfg 文件时、我不再获取 GUI、仅显示了 C++脚本。

我遇到了一些有关平台和目标名称的编译器问题

但我找不到这些设置应该是什么。 我尝试从 tirtos_c2000_2_16_01_14_examples 文件夹导入一些示例项目、但导入对话框中未显示任何项目...

最后:我似乎无法从 TI 下载任何软件、因为我从网站(

)但我想这将在一段时间内修复...

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题介绍了如何处理非 Concerto C2000器件: e2e.ti.com/.../2164291
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jan Gories">首先、当我打开 RTSC 工程的.cfg 文件时、我不再获取 GUI、仅显示了 C++脚本。请参阅 CCS/TM4C129ENCPDT:无法识别.cfg 文件 、了解如何获取 XGCONF GUI 以打开.cfg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢切斯特、这起作用了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。
    我安装了 SYS/BIOS 6.50。 (我想在使用此 kernell 时不必再安装 ti/rtos?)。 但我仍然无法正确构建项目(无法找到软件包'ti.uia.runtime'),而且我仍然无法导入任何示例以正确设置...
    使用 CCS 工程导入导入示例时、我收到"Device is null or is currently unrecognized by CCS"错误...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有意识到您使用的是 UIA (UIA 与 TI-RTOS 捆绑在中)。 您可以在以下网址获得独立的 UIA: software-dl.ti.com/.../index.html

    安装 UIA 后,让 CCS 找到它并重新启动 CCS,您可以进入项目属性->常规->RTSC 并选择 UIA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Todd、一切都很好。
    我在代码中使用 cpuload API,我想这就是为什么需要 UIA 软件包的原因?

    此外、我仍然会得到"ti.target.C28_float 与预期的 devkits.target.generic 警告不匹配。 您能不能验证这是否正常、我的目标和平台设置是否正常、因为我仍然无法打开任何 RTOS 示例...

    此致
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的 CCS 确切版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本为7.1.0.00016

    编译器版本= 17.3.0.STS

    下面是警告位于顶部的其余设置图片:

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    在稍微播放后、我复制了警告。 CC7.1中有一些情况表明我看到了该消息、但它是虚假的...这就是其中之一:(它将在下一个 CCS 版本中得到解决。 如果一切正常、您可以忽略它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、
    感谢您的放心 Todd。

    此致、
    1月