您好!
我的客户发现、当触发 WDT 复位时、WD_OUT 引脚的高电平周期小于1us。
在 DM816x TRM 中、WDT 的功能时钟源为32kHz。 因此、即使在预分频器设为1 (WDT_WCLR[4:2] PTV 位=0)时、周期也应该是毫秒级。
我的客户也尝试更改 PTV 位的值、但似乎没有更改 WD_OUT 的高电平周期。 客户在设置 PVT 和启用预分频器之前禁用 WDT、然后启用 WDT 以触发 WDT 复位。
您是否想告知为什么 WD_OUT 的高周期如此短(小于1us)? 如何增加 DM816x 上的高电平周期?
我检查了另一篇文章
、由于不同的输出引脚、DM814x 的方法似乎不适用于 DM816x。
谢谢、