This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:ICEv2第三个以太网端口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/606268/am3359-icev2-third-ethernet-port

器件型号:AM3359

您好!

我正在尝试使用 AM3359 (ICEV2)实现以下系统:

  • 系统应能够使用两个 ETH 端口作为直通交换机充当 Powerlink CN (受控节点)
  • 另一方面、系统应能够通过 BSD 套接字通信与其他器件进行通信。
  • BSD 套接字通信的 LAN 中的 IP 和子网与 Powerlink LAN 不同。

对于 Powerlink CN、我们使用来自 Port GmbH 的 Powerlink 库。 作为独立解决方案、它可以正常工作、我们能够从 Powerlink 主节点(MN)发送和接收数据。
对于 TCP 套接字通信、我们还使用 Telnet 服务器进行调试。
由于 TCP 设备与 Powerlink 设备具有不同的 IP 地址和子网的原因。

因此、我需要第三个 ETH 接口、可能会:

  • 定义不同的 IP 和子网
  • BSD 套接字通信
  • Telnetserver 实例

这个星座图是可行的吗?
很明显,ICEV2板上没有第三个 ETH 接口,但使用定制板时,这应该是可能的...

我期待您的回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知工业团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mario 好,使用定制板,CPSW 可以有第三个端口,但问题是如何将其与端口 Powerlink 代码集成。 因此、我想您需要达到端口支持。

    谢谢、
    Paula