Other Parts Discussed in Thread: AM3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 您好!
我正在尝试使用 AM3359 (ICEV2)实现以下系统:
- 系统应能够使用两个 ETH 端口作为直通交换机充当 Powerlink CN (受控节点)
- 另一方面、系统应能够通过 BSD 套接字通信与其他器件进行通信。
- BSD 套接字通信的 LAN 中的 IP 和子网与 Powerlink LAN 不同。
对于 Powerlink CN、我们使用来自 Port GmbH 的 Powerlink 库。 作为独立解决方案、它可以正常工作、我们能够从 Powerlink 主节点(MN)发送和接收数据。
对于 TCP 套接字通信、我们还使用 Telnet 服务器进行调试。
由于 TCP 设备与 Powerlink 设备具有不同的 IP 地址和子网的原因。
因此、我需要第三个 ETH 接口、可能会:
- 定义不同的 IP 和子网
- BSD 套接字通信
- Telnetserver 实例
这个星座图是可行的吗?
很明显,ICEV2板上没有第三个 ETH 接口,但使用定制板时,这应该是可能的...
我期待您的回应