请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3354 主题中讨论的其他器件:TL5209
查看 Beagle Bone Black 开发板的原理图、可以使用 TPS65217C 和 TL5209来生成所需的电压。
我们为什么要使用该附加 LDO (TL5209)与 TPS65217C 一起为 BBB 上的闪存供电。 TPS65217C 也不能提供闪存吗? 为什么我们在 VDD_3V3A 和 VDD_3V3B 之间实现这种隔离? TPS65217C 的驱动强度或与使能功能相关的东西?
此致、
弗兰克