This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:BeagleBone Black 板上的 TL5209功能

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591929/am3354-tl5209-function-on-beaglebone-black-board

器件型号:AM3354
主题中讨论的其他器件:TL5209

查看 Beagle Bone Black 开发板的原理图、可以使用 TPS65217C 和 TL5209来生成所需的电压。  

我们为什么要使用该附加 LDO (TL5209)与 TPS65217C 一起为 BBB 上的闪存供电。 TPS65217C 也不能提供闪存吗? 为什么我们在 VDD_3V3A 和 VDD_3V3B 之间实现这种隔离? TPS65217C 的驱动强度或与使能功能相关的东西?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是额外的500mA 3.3V 电源。 TPS65217C LDO4可提供最大 400mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重点是所用闪存的典型消耗电流约为80mA。 从最大电流的起点、两种解决方案都应该是可行的。 但选择的是更广泛的解决方案。 为什么? 也许 VCC (闪存)启动的时间使得它成为必要的? 此致 Andrej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从最大电流的起点、这两种解决方案都应该是可行的。 闪存电流的典型消耗约为80mA。 我的假设是、VCC-FLASH 启动的时序可能是使用额外 LDO 实现更广泛解决方案的原因。 此致 Andrej
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 BBB 设计的关注更多地是 TL5209创建的不同电源域。
    如前所述、AM335x 的 I/O 引脚不具有失效防护功能。 AM335x 的 VDDHV 电源轨在 BBB 板上由 VDD_3V3A 供电、因此任何 I/O 引脚都不能上升到高于 VDD_3V3A 电源轨的电压。
    但是,某些外设(以太网 PHY、uSD、...) 由 TL5209创建的 VDD_3V3B 供电。
    TL5209由 VDD_3V3A 启用、其使能引脚上的最大导通阈值为2V。 因此、VDD_3V3B 在 VDD_3V3A 仅达到2V 时激活、如果 TL5209启动过快(根据数据表、它在50µs μ s 内运行)、则可能会损坏 I/O 引脚。
    另一方面、以太网 PHY 和 USD 也不能失效防护、因此在我看来、必须保证 VDD_3V3A 和 VDD_3V3B 上升、二者之间没有电压差。
    我无法想象 TL5209电源在其使能引脚和输出端实现了相同的斜升。 是否有人对此进行了测量? 或者、BBB 电路中是否有其他机制满足 AM335x I/O 引脚的失效防护要求?

    此致
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BBB 不是 TI 设计。 它由 www.beagleboard.org 设计和支持。 请询问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald 将在 BeagleBoard.org/discuss 上为您提供更确切的答案。 请注意、新海报经过审核、因此可能需要几个小时才能显示。

    Gerald 非常保守、但从我的回忆来看、VDD_3V3B 上还有少量其他项目、而不仅仅是闪存、还为扩展板提供了一些电流。

    我们应该能够回答有关电源定序的问题。