工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
使用 XDS200和 code composer V7连接到 GPEVM572x 时出现问题。
当我按下 CortexA15_0上的连接按钮时、控制台显示一个错误。
CS_DAP_DebugSS:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标无法读取0x80031804@APB_View
这意味着什么以及如何解决?
非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
使用 XDS200和 code composer V7连接到 GPEVM572x 时出现问题。
当我按下 CortexA15_0上的连接按钮时、控制台显示一个错误。
CS_DAP_DebugSS:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标无法读取0x80031804@APB_View
这意味着什么以及如何解决?
非常感谢
尊敬的 Rahul:
我购买了一款非典型的 XDS200仿真器。
我不明白"蓝色接线"是什么意思、但两个电路板上都没有绕线。
当我连接到 A15_0时、我按下 ON 开关、然后 LED 亮起。 7秒钟后、电源 关闭(LED 关闭)、但 讨论标题中出现的错误 已结束。
我在没有 SD 卡的情况下尝试了所有该实验。
当我使用 SD 卡称赞 Linux 时、我可以通过 PuTTy (COM8)访问串行通信。
我尝试将 TCKL 更改为您设置的频率、但没有任何变化。
感谢你的帮助
Aldric