This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:目标连接错误

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588851/ccs-am5728-target-connect-error

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

使用 XDS200和 code composer V7连接到 GPEVM572x 时出现问题。

当我按下 CortexA15_0上的连接按钮时、控制台显示一个错误。

CS_DAP_DebugSS:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标无法读取0x80031804@APB_View

这意味着什么以及如何解决?

 

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x 支持的 CCS 版本为 v6.1.1。 请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了 v7、因为我收到了来自 TI 技术帮助的链接。 那么、如果我安装 V6.1.1、它将起作用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它应该适用于 CCS v6.1.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 CCS 6.1.1并尝试了 hello world 示例、但它不起作用。

    DebugSS 的 GEL 文件出错。

    如何解决此问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按照此处所述的步骤操作: processors.wiki.ti.com/.../AM572x_GP_EVM_Hardware_Setup
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的确是这样。 我执行了文档中描述的所有步骤:错误与我使用 ccs7得到的错误完全相同。

    仿真器无法连接到 DAP。 感谢您的支持

    Aldric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已验证仿真器是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经使用按钮验证连接测试了仿真器(xds200)、一切正常。 我是否需要执行另一项测试? 感谢 您的帮助、Aldric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何尝试连接的? 是否有 SD 卡? 如果您在没有 SD 卡的情况下进行连接、则会出现 PMIC 超时、如 wiki 中所述:

    注意:在连接到目标内核时、请记住上一节中讨论的 PMIC 关断问题。 由于 PMIC 关断问题、用户需要在按下电源按钮后立即连接到 A15_0以启用 SoC 电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是不带 SD 卡的 CCS6.1.1 0r CCS7.1.0。 我已阅读用户手册并了解 PMIC 问题。

    谁可以帮助我解决这个问题?

    我有一个全新的 AM572x 开发套件、一个全新的 XDS200、一个完整版 CCS、在经过1周的调试后、它无法正常工作。

    希望我能用我的特定软件做得更好。

    此致

    Aldric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aldric,您的最后一篇帖子是空白的...(4/20/173:35pm )。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Rogelio。 我尝试从我得到的错误中通过打印屏幕。 在使用完整许可证和完整更新软件安装 CCS6.1.1后、仍然是相同的。 当我尝试连接到 cortex A 15_0时、我的套件似乎已锁定或 GEL 文件初始化 DAP、这似乎有问题

    感谢你的帮助

    此致

    Aldric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aldric、
    我将此帖子告知我们的 CCS 团队...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    此外、我在1-2个月前购买了 CCS 的完整版本、并且根据新的政策(无许可证)、我为 css6.1.1获得的免费许可证无效->我只能将 ccs7.1.0与 xds200结合使用。

    此致
    Aldric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现错误的主题:

    连接到目标时出错:

    (错误-1170 @ 0x0)
    无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
    (仿真包6.0.579.0)

    感谢你的帮助

    Aldric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aldric、
    我们应该马上回复...我已经联系了使用 CCS 的工程师...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

    感谢您的支持

    Aldric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aldric、

    您能否确认以太网端口侧面的跳线设置已配置为 SD 引导。 您是否尝试使用或不使用 SD 卡?

    对于 XDS200、您能否查看高级设置并查看其是否与以下内容匹配。

    您能否确认测试连接选项是否通过、以及在尝试连接到 EVM 时、您是否看到 LED 亮起。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢你能抽出时间。

    我对 XDS200具有与 您完全相同的选项。

    当我尝试连接时、来自 XDS 的 LED 闪烁。

    此致

    Aldric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是使用 Spectrum Digital XDS200仿真器、还是来自不同制造商。 您能否确认此电路板上没有蓝色接线? 它是否连接至 LCD 面板?

    此外、指示 EVM 上的 LED D3是否亮起(不闪烁)。 这表示电源管理 IC 已打开并为 SOC 通电。 LED D4至 D7是否闪烁或熄灭? 如果它们闪烁、则表示您插入了 microSD 卡、并且 Linux 正在运行。

    n`t 这不起作用、那么您可以尝试将 JTAG TCLK 更改为10MHz、8MHz、5MHz 和1MHz。 这是您拥有的唯一电路板吗? 如果是、您能否将套件随附的 microSD 卡插入 EVM (如 QuickStartGuide 中所述)、并告知我们您是否在 UART 上看到引导日志。 这将让我们知道电路板是否存在任何问题。
    www.ti.com/.../sprw281a.pdf

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我购买了一款非典型的 XDS200仿真器。

    我不明白"蓝色接线"是什么意思、但两个电路板上都没有绕线。

    当我连接到 A15_0时、我按下 ON 开关、然后 LED 亮起。 7秒钟后、电源 关闭(LED 关闭)、但  讨论标题中出现的错误  已结束。

    我在没有 SD 卡的情况下尝试了所有该实验。

    当我使用 SD 卡称赞 Linux 时、我可以通过 PuTTy (COM8)访问串行通信。

    我尝试将 TCKL 更改为您设置的频率、但没有任何变化。

    感谢你的帮助

    Aldric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是我连接到 A15_0时的日志:

    IcePick_D:GEL 输出:IPU RTOS 从等待复位中释放。
    IcePick_D:GEL 输出:IPU SIMCOP 从等待复位中释放。
    IcePick_D:GEL 输出:IVAHD C66从等待复位中释放。
    IcePick_D:GEL 输出:IVAHD ICONT1从等待复位中释放。
    IcePick_D:GEL 输出:IVAHD ICONT2被从等待复位中释放。
    CS_DAP_DebugSS:GEL 输出:->>将调试 DPLL 设置配置为1.9 GHZ <<---
    CS_DAP_DebugSS:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:目标无法读取0x80031804@APB_View
    AT (*(unsigned int *) 0x80031804@data)&0x2)[AM572x_DAP_STARTUP.gel:244]
    在 DPLL_dbgss_config_board ()[AM572x_DAP_startup.gel:185]
    在 OnTargetConnect()
    CS_DAP_PC:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.576.0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题是否有更新?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aldric、

    仍然不清楚为什么您的电路板无法使用 XDS200仿真器进行连接、即使使用较低的 TCLK 设置也是如此。 根据您指示的内容、Linux 可以从 SD 卡引导、您会看到 UART 日志以指示引导和测试连接正在通过。 您能否确认您的电路板为 A3或更高版本(检查电路板上的标签)、并且您使用的电源线规格如下:
    processors.wiki.ti.com/.../AM572x_General_Purpose_EVM_HW_User_Guide

    我已要求硬件团队查看您迄今为止提供的信息、如果这是硬件问题、您可能需要执行 RMA 流程并更换您的主板。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    感谢您的支持。
    我的板是 A3A ->序列号40164P551268。

    我正在使用套件盒中的电源。
    您是否知道更换电路板需要多长时间?
    我已经在我的发展计划中损失了3周、需要更新。

    令人遗憾的是,委员会有问题,但另一方面却再次肯定,这条发展道路没有任何问题。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    后续步骤是什么?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aldric、
    今天下午我和我们的应用程序讨论了这个问题,我们将尽快与您联系...我们正在内部检查几个选项...对所有的延迟感到抱歉...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aldric、
    如何离线联系您?