请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 你(们)好
我的工具:
CCS:V7
DSP:C6678
操作系统:Win7
GEL 文件:evmc6678l.gel
电路板:定制电路板和 EVM 电路板
我想通过定制电路板上的 EMIF (CE2)从 FPGA 读取数据或将数据写入 FPGA、但写入速度(尤其是读取速度太慢)(每秒1.6兆样本)。
因此、我将 A3CR 的读取时序特性(R_Setup、R_STROBE、R_HOLD)设置为1、并将 EW 字段设置为0、如下所示
首先、我将寄存器定义如下:
我将 A3CR 寄存器设置如下:
问题1:
我的定义和代码是否正确? 如果答案不能指导我、?
第二个问题:
对于测试、我想测量 EVM 板上的 SYSCLKOUT 信号、但我的 OSCOPE 显示了错误的信号、我 的 OSCOPE 可以测量最大300MHz。
问题2:
SYSCLKOUT 是否大于300MHz? (1GHz)问题是什么?
此致