请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
您好!
由于我在为 AM3359移植 NDK 示例(客户端、CfgDemo、HelloWorld)方面不是真的很成功、我想问你们中是否有人已经获得了为 ICEV2板上的 AM3359准备的完成示例。
目标是实现与其他器件的 TCP 通信。 AM3359应作为 TCP 客户端运行(或 TCP 服务器也可以)。
我期待您的答复