This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:ICEv2 TCP/IP 示例

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595060/am3359-icev2-tcp-ip-example

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

您好!

由于我在为 AM3359移植 NDK 示例(客户端、CfgDemo、HelloWorld)方面不是真的很成功、我想问你们中是否有人已经获得了为 ICEV2板上的 AM3359准备的完成示例。

目标是实现与其他器件的 TCP 通信。 AM3359应作为 TCP 客户端运行(或 TCP 服务器也可以)。

我期待您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么操作系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    目前我使用的是 SYSBIOS 6.35.04.50。 我或多或少很灵活、但现在安装的首选软件工具链如下:

    BIOS 6.35.04.50 / NDK 2.25.1.11 / NSP 1.10.3.15 / PDK 1.0.6
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我已通知 RTOS 团队。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mario、

    您是否了解过 AM335x 上的此主题"TCP/IP 服务器(基于 NDK)": e2e.ti.com/.../318653

    此致、
    Garrett