This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ34Z100:Bq34z100在 Android 中不工作

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/566683/linux-bq34z100-bq34z100-not-working-in-android

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: bq27500

工具/软件:Linux

大家好、

我已经在 Android 中使用了 bq34z100电量监测计。

我参考了 bq27500驱动程序、并在 bq34z100的帮助下相应地更改了 bq34z100驱动程序。

驱动程序已成功编译、 读取 SoC 百分比值后显示 0%、我已通过万用表测量电池电压、它显示电池已满。

在/sysfs 条目中、在中已读取 bq34z100电压、它显示全电压、而电流显示零。

请在我出错的地方帮助我、请提供一些解决方案来解决此问题

提前感谢。

谢谢、此致、

Sankar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    您使用哪种 SoC? 这是哪个 Linux SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    我已经处理了 Imx6、内核版本是3.10.53。

    谢谢、此致、

    Sankar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    IMX6是 NXP 设备。 此论坛仅支持在 TI 器件上运行的嵌入式 Linux。
    请将您的问题直接发送至供应商支持论坛/社区。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    但是、仅 TI 的 Bq34Z100-G1、SOC 是 IMX6、而我使用的是 Bq34Z100-G 芯片。

    我正在从 I2C 线路读取数据

    此致、
    Sankar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、

    对于 BQ34Z100-G1的特定问题、您可以使用以下论坛:
    e2e.ti.com/.../180

    此致、
    帕维尔