请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 主题中讨论的其他器件: bq27500、
工具/软件:Linux
大家好、
我已经在 Android 中使用了 bq34z100电量监测计。
我参考了 bq27500驱动程序、并在 bq34z100的帮助下相应地更改了 bq34z100驱动程序。
驱动程序已成功编译、 读取 SoC 百分比值后显示 0%、我已通过万用表测量电池电压、它显示电池已满。
在/sysfs 条目中、在中已读取 bq34z100电压、它显示全电压、而电流显示零。
请在我出错的地方帮助我、请提供一些解决方案来解决此问题
提前感谢。
谢谢、此致、
Sankar。