This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 串行器(DS90UB925Q)/解串器(DS90UB926Q)、tw9984视频解码器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB921-Q1, DS90UB940-Q1, TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/565043/serializer-ds90ub925q-deserializer-ds90ub926q-tw9984-video-decoder

主题中讨论的其他器件:TVP5158

您好!

我们还使用串行器 DS90UB921-Q1和解串器 DS90UB940-Q1=>tda2ex 处理器。我们使用的 Linux 内核版本为3.14。fpd3_SerDes.c 文件中是否足够添加。

还有一个疑问。我们使用是 tw9984视频解码器。它直接连接的 tda2ex 处理器 VIP 端口。驱动程序代码(如果可用)—如何获取视频解码器固件/驱动程序源代码?任何人都可以在 tw9984、ISL79987和 ISL79985视频解码器上工作。

谢谢

Veera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Veera、

    我将您的帖子拆分为一个新主题。 此外、还会通知一位专家、并将在此处直接发表评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veera、

    目前、仅支持913和914串行器/解串器进行捕获

    如果您使用的是其他条目、则可能必须在 drivers/video/fpds3_SerDes.c 中添加这些条目

    此外、我们仅支持将 TVP5158用作模拟摄像机解码器。 该驱动程序的源代码出现在 drivers/media/i2c/tvp5258.c 中

    您必须向供应商咨询 Linux 驱动程序的任何其他解码器(如 TWL、ISL)。

    此致、

    Nikhil D