请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TVP5158您好!
我们还使用串行器 DS90UB921-Q1和解串器 DS90UB940-Q1=>tda2ex 处理器。我们使用的 Linux 内核版本为3.14。fpd3_SerDes.c 文件中是否足够添加。
还有一个疑问。我们使用的是 tw9984视频解码器。它直接连接的 tda2ex 处理器 VIP 端口。驱动程序代码(如果可用)—如何获取视频解码器固件/驱动程序源代码?任何人都可以在 tw9984、ISL79987和 ISL79985视频解码器上工作。
谢谢
Veera