请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTCIEVMK2LX
大家好、
我在电路板的 AMC 连接器上使用示波器探针来查看输出信号、我同时接触了接地引脚和12V 引脚。
电路板看起来(和气味)是油炸的。 红色 LED (D6或 D7)亮起、风扇停止、LCD 显示屏停止显示其消息、但仍然呈蓝色。
我现在想知道如何处理它。 TI 是否回收了烷组件? 我是否应该将电路板发回?
感谢您的回答、
Matthias