This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTCIEVMK2LX:电路板回收

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596590/xtcievmk2lx-board-recycling

器件型号:XTCIEVMK2LX

大家好、

我在电路板的 AMC 连接器上使用示波器探针来查看输出信号、我同时接触了接地引脚和12V 引脚。

电路板看起来(和气味)是油炸的。 红色 LED (D6或 D7)亮起、风扇停止、LCD 显示屏停止显示其消息、但仍然呈蓝色。

我现在想知道如何处理它。 TI 是否回收了烷组件? 我是否应该将电路板发回?

感谢您的回答、

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    您应就这些问题与经销商联系。

    此致、
    Yordan