工具/软件:Code Composer Studio
我在中有这个 programmer.out 文件
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/3343.programr.out
它显示了这一点
要将 tests\bootdemo 中的 bootdemo 编程到闪存中、请执行以下操作:
1) 1)将 bootdemo.out 从 tests\bootdemo\Debug 复制到此目录。
2) 2)运行 convert.bat 以使用 hex55.exe 生成可引导的二进制映像。
3) 3)从该目录加载并运行 programmer.out。 您将看到一个菜单
如下所示:
选择设备...
1x - NAND 闪存[CSx:2、3、4、5]
2x - NOR 闪存[CSx:2、3、4、5]
4 - IIC EEPROM
5 - MMC
6 -标清
7x - SPI 串行闪存(24位地址)[引脚图 x:1=MODE5、2=MODE6]
8 - MCSPI 串行闪存
在控制台中键入22并按 Enter。 第一个"2指定 NOR 闪存。
第二个"2"指定芯片选择2。
4) 4)系统将提示您输入以下文本:
要执行的操作...
1 -使用对器件进行编程
2. -读取设备数据以输出
键入1和完整的文件路径、然后按 Enter。 例如、使用此项:
1C:\ti\evm5517_v1\flash_programming\bootdemo.bin
如果演示位于 C:\ti\evm5517_v1\flash_programming\bootdemo.bin 中
5) 5)断开与 Code Composer Studio 的连接并对电路板进行下电上电。
我可以将.out 设置为.bin、 但我不理解第三项: 从该目录加载并运行 programmer.out。
我使用 ccs6并加载它、但未显示"菜单"。
还是 OES 意味着我应该在 DOS 环境中加载和运行 program.out? 但我不能这样做,有人能告诉我怎么做吗? 谢谢。