请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5K2E02 尊敬的 TI 专家:
请允许我确认以下问题。
[问题]
我的客户希望通过使用 AM5K2E02器件中的内部以太网交换机来执行 VLAN 功能。 那么、您是否曾使用此器件看到/支持过这种情况?
我想知道他们是否可以使用内部以太网交换机来实现 VLAN 功能。
此致。
Kaka
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kaka、
Yordan 有一个很好的观点。 这也是我想知道的。
我还想确保我正确地回答了您的问题。 内部交换机上的 VLAN 是否为不同 VLAN 提供不同的 MENA 端口? 如果是这种情况、则意味着在 eth0中为不同 VLAN 接收到的数据包将转发到 eth1。 Linux 不以这种方式配置以太网交换机、也不支持它。
RTOS 可能是、但我将其留给 RTOS 专家进行评论。
雷克斯
您好、Yorden、Rex。
感谢您的评论。 我的客户目前尚未决定操作系统。
我将向他们介绍支持的操作系统。
若要从 Rex 问题中得到答案、答案是肯定的。 他们希望从 eh0转移到 eth1或其他端口。 因此、如果这很难使用 Linux 运行 VLAN、我想知道它是否可以由 RTOS 运行。
我正在等待您的 RTOS 专家的评论。
如果您有任何问题、请告诉我。
此致。
Kaka