This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5K2E02:确认以太网交换机的使用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570315/am5k2e02-confirm-about-usage-of-ethernet-swtich

器件型号:AM5K2E02

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
我的客户希望通过使用 AM5K2E02器件中的内部以太网交换机来执行 VLAN 功能。 那么、您是否曾使用此器件看到/支持过这种情况?

我想知道他们是否可以使用内部以太网交换机来实现 VLAN 功能。
此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    他们计划使用哪种 SDK (RTOS 或 Linux)?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaka、

    Yordan 有一个很好的观点。 这也是我想知道的。

    我还想确保我正确地回答了您的问题。  内部交换机上的 VLAN 是否为不同 VLAN 提供不同的 MENA 端口? 如果是这种情况、则意味着在 eth0中为不同 VLAN 接收到的数据包将转发到 eth1。 Linux 不以这种方式配置以太网交换机、也不支持它。

    RTOS 可能是、但我将其留给 RTOS 专家进行评论。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yorden、Rex。

    感谢您的评论。 我的客户目前尚未决定操作系统。
    我将向他们介绍支持的操作系统。

    若要从 Rex 问题中得到答案、答案是肯定的。 他们希望从 eh0转移到 eth1或其他端口。 因此、如果这很难使用 Linux 运行 VLAN、我想知道它是否可以由 RTOS 运行。
    我正在等待您的 RTOS 专家的评论。

    如果您有任何问题、请告诉我。
    此致。
    Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请检查 RTOS 示例 pdk_k2e_4_0_x\packages/ti\drv\pa\test\PAUnitTest\src\tests、test4.c (如果这对您有效)。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的评论。
    Dose 此测试代码将以太网交换机用作 VLAN?

    此致。
    Kaka