This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/XEVMK2LX:是否通过 RTOS/PDK (CSL 或 LLD)绕过 DFE?

Guru**** 2562960 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/593662/rtos-xevmk2lx-bypass-of-dfe-with-rtos-pdk-csl-or-lld

器件型号:XEVMK2LX
主题中讨论的其他器件:RFSDK66AK2L06

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我们希望使用 EVM 上的 JESD 204b 接口从外部 FPGA 读取数据。 数据将使用定制协议进行8b/10b 编码、我们希望绕过 DFE 来读取数据。 使用 RTOS 可以做到这一点吗?

如果无法实现、是否可以在不使用协议的情况下使用 SGMII 或 PCIe 等其他 IO? 我们尝试了 GPIO、但出于我们的目的、它们会减慢速度。

一般而言、在研究了最新处理器 SDK 附带的示例后、我觉得它们都非常复杂。 是否有适用于 SGMII、PCIe 和 JESD204b 的最小示例

谢谢

多洛特伊亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的主题移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dorotea、

    我已将此内容转发给软件和互连专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Dorotea、

    66Ak2L06处理器将 IQN、DFE/JESD204B 和 Serdes 作为子系统、但没有 RTOS 示例。  这组外设由一个定制的 Linux 应用程序和被称为 RFSDK 的 DSP 传输程序控制。

    RFSDK 在 TI 网站上提供了具体的示例设计、1、2和4。  设计4是最接近的示例、信号处理旁路可以有两个流  

    92.16Msps 复数数据、接收器可以设置为15个16位的 I 和 Q 作为旁路、LSB 舍入会导致 LSB 不匹配。

    design4具有特定的1或2个 Rx 独立流的通道间流结构。  LMFSHD 参数为22410或44410。  有2个或4个串行器/解串器通道、串行器/解串器线路速率为3.6864Gbps。

    发送部分也精确到15位。  

    这是一个流媒体接口、即一旦初始化、RFSDK 将将数据包转储到 L3缓冲区中、该缓冲区可以复制到 DDR3 RAM、或与文件一起保存(网页控制具有一些此功能)。

    2 (LTE60 - 92、16Msps 16位复数 I 和 Q)集从 DDR3 -> L3mem -> IQN -> DFE ->用于 Tx 的串行器/解串器发送。  RX 会反向执行此过程。

    为了实现15位旁路、安装 RFSDK 并使用 JESD 信道环回(自行测试 K2L)后、您需要设置远程 FPGA 参数、 并将其置于环回模式、以便将 FPGA 上接收到的 Tx 数据转发到 Rx 数据输出。

    如果您对流处理不感兴趣、这是一个复杂的示例(我避免了复杂的示例)。

    有一些 PCIe 条状区域可在远程设备和 DSP 存储器之间共享。  因此、如果您希望扩展 FPGA 存储器以对 DSP 器件进行读取或写入、PCIe 是一个更简单的建议。  在 MCSDK 下、有 PCIe 驱动程序示例。  pdk_keystone2_xxxx/packages/ti/drv/pcie

    由于有两个 PCIe 串行器/解串器与以太网2和3共享、因此您必须选择正确的引导模式引脚、  

    PCIe 可以传输所需的存储器。   

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    感谢您的回答。 因此、看起来 DFE/JESD 204b 不是我们想要的。

    谢谢

    多洛特伊亚