主题中讨论的其他器件:RFSDK、 66AK2L06
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我们希望使用 EVM 上的 JESD 204b 接口从外部 FPGA 读取数据。 数据将使用定制协议进行8b/10b 编码、我们希望绕过 DFE 来读取数据。 使用 RTOS 可以做到这一点吗?
如果无法实现、是否可以在不使用协议的情况下使用 SGMII 或 PCIe 等其他 IO? 我们尝试了 GPIO、但出于我们的目的、它们会减慢速度。
一般而言、在研究了最新处理器 SDK 附带的示例后、我觉得它们都非常复杂。 是否有适用于 SGMII、PCIe 和 JESD204b 的最小示例
谢谢
多洛特伊亚