This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 6636k2h_dhcpConfiguration

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/595103/6636k2h_dhcpconfiguration

您好!

我已启动6636 K2H EVM 并以 root 身份登录、尝试查找 EVM 的 IP、但当我使用 ifconfig 检查时、没有 IP 出现、我将附加相同的屏幕截图。 能有任何一个平台引导我吗?

此致、

V Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 eth 端口未启动。 尝试使用:
    ifup eth0
    ifconfig

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回复。 我尝试了 ifup eth0、但链接未打开、我正在附上屏幕截图供您参考。

    谢谢

    VSagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将对此进行研究。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是定制板吗? 能否发布您的引导日志(dmesg)? 我觉得司机有问题。 我在我的侧面检查了这一点、以太网接口在启动时启用:
    k2hk EVM 登录名:root
    root@k2hk) EVM:~# ifconfig
    eth0 链路连接:以太网 HWaddr B4:99:4C:B7:43:3C
    上广播多播 MTU:1500公制:1
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

    ETH1 链接地址:以太网 HWaddr 02:18:31:7E:3E:6F
    上广播多播 MTU:1500公制:1
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

    低 链路环状图:本地环回
    iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
    inet6 addr:::1%132688/128范围:主机
    正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
    RX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:160错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1
    RX 字节:12160 (11.8 KiB) TX 字节:12160 (11.8 KiB)

    root@k2hk EVM:~#

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    谢谢你。 问题解决了、我更改了内核图像、一切都很好。

    此致
    VSagar