This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8147:音频@ 192kHz 时的 EDMA3性能

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596256/tms320dm8147-edma3-performance-for-audio-192khz

器件型号:TMS320DM8147

在96kHz 频率下、EDMA3与 McASP 之间的传输工作正常、但当我将采样率提高到192kHz 时、偶尔会出现(每2-3秒)非常小的音频干扰。

同时还会在 PCIe 上使用 EDMA 进行其他传输。

我正在使用 McASP FIFO。

我已设置

HWREG (CSL_CRTL_MOD_INIT_PRIORY_0)= 0x000f0000;

TC0具有优先级。 PCIe EDMA 使用 TC2。

我还将 PCIe 上的 EDMA 设置为使用 ITCCHEN、即传输链来中断传输。

是否有任何关于下一步尝试的建议?