请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8147 在96kHz 频率下、EDMA3与 McASP 之间的传输工作正常、但当我将采样率提高到192kHz 时、偶尔会出现(每2-3秒)非常小的音频干扰。
同时还会在 PCIe 上使用 EDMA 进行其他传输。
我正在使用 McASP FIFO。
我已设置
HWREG (CSL_CRTL_MOD_INIT_PRIORY_0)= 0x000f0000;
TC0具有优先级。 PCIe EDMA 使用 TC2。
我还将 PCIe 上的 EDMA 设置为使用 ITCCHEN、即传输链来中断传输。
是否有任何关于下一步尝试的建议?