请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6638K2K 工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在 MATLAB 中处理 LTE 接收器的定点模型、我对将协处理器集成到此平台有一些疑问。
让我首先向您解释一下我的当前状态。 我已经有了全功能浮点 MATLAB 版本的接收器(使用 LTE 工具箱和定点设计工具箱)、我正在进行中的 TCI6638K2K 目标上的实现。
除了协处理器(FFTC、TCP3d 和 BCP)之外、我几乎完成了为接收器的大多数块编写代码的过程。 在启用这些硬件加速器并将其集成到我的系统中之前、我希望在 MATLAB 定点仿真平台中有一个好的硬件加速器模型。 通过在 TI 网站和该论坛上搜索、我找不到任何有关此类库的资源、用于在 MATLAB 或 C 语言中仿真协处理器
因此、如果有人能引导我使用一些资源来为我提供这样一个库(也许是一些 DLL 集)、以便在 C 或 MATLAB 中模拟这三个协处理器的行为、从而能够将它们集成到我的定点模型中、我将不胜感激。 我希望这些库能够存在、因为没有它们、很难调试/修改 MATLAB 定点模型中目标上的接收器输出。
谢谢、
阿尔达兰