This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TCI6638K2K:查找库以对 TI 协处理器进行建模、以便在 MATLAB/C 中进行仿真

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591152/compiler-tci6638k2k-looking-for-library-to-model-ti-coprocessor-for-simulating-in-matlab-c

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在 MATLAB 中处理 LTE 接收器的定点模型、我对将协处理器集成到此平台有一些疑问。

让我首先向您解释一下我的当前状态。 我已经有了全功能浮点 MATLAB 版本的接收器(使用 LTE 工具箱和定点设计工具箱)、我正在进行中的 TCI6638K2K 目标上的实现。

除了协处理器(FFTC、TCP3d 和 BCP)之外、我几乎完成了为接收器的大多数块编写代码的过程。 在启用这些硬件加速器并将其集成到我的系统中之前、我希望在 MATLAB 定点仿真平台中有一个好的硬件加速器模型。 通过在 TI 网站和该论坛上搜索、我找不到任何有关此类库的资源、用于在 MATLAB 或 C 语言中仿真协处理器

因此、如果有人能引导我使用一些资源来为我提供这样一个库(也许是一些 DLL 集)、以便在 C 或 MATLAB 中模拟这三个协处理器的行为、从而能够将它们集成到我的定点模型中、我将不胜感激。 我希望这些库能够存在、因为没有它们、很难调试/修改 MATLAB 定点模型中目标上的接收器输出。

谢谢、

阿尔达兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ardi、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    我仍在等待他们对我的问题的反馈。 您能否确保他们已收到您转发的消息?

    我当前的任务高度依赖于此类库的存在/可用性。

    谢谢、

    Ardi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ardi、

    我将再次向专家提问。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔达兰

    TCI6638K2K 仅在有限的市场上销售、不是一款通用器件。 它不是在开放的 E2E 论坛上受支持的目录 TI 处理器。 对于少数在 TI 内部有直接联系的客户、我们提供了相应的库来支持 LTE 应用的协处理器和加速器的使用。 但这些内容不能通过此处的链接获取。 您必须通过另一种支持途径来获得这些支持。 如果不了解您的具体情况、我甚至无法说是否有可用、但我会假设您知道 TI 或其他方有访问这些库的联系。

    TI 不支持在 Matlab 上运行协处理器的模型。 您可以使用 Matlab 生成 C 代码、然后可以为 TI 处理器内核编译这些代码。 然后、您需要手动查找如何从我上面提到的库中插入 TI API。 没有从 Matlab 到 K2K 协处理器的无缝转换方法。

    如果您有 TI 销售人员或 FAE、他们应该能够为您提供更多帮助。 如果不支持、则可能会出现更棘手的问题、因为此论坛不支持此器件。 我希望其中的一些内容对您有所帮助、并且您将获得圆满成功。

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Randy 的回答。 然后、我将跟进我们的销售人员。