请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA3
TDA3视频输入端口或 TDA3视频输出等 CAN 接口可用于与其他处理器进行通信。
我需要一个连接到第二个处理器的高速接口。 可以使用什么?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDA3
TDA3视频输入端口或 TDA3视频输出等 CAN 接口可用于与其他处理器进行通信。
我需要一个连接到第二个处理器的高速接口。 可以使用什么?
感谢你的帮助。
Michael、
你很受欢迎、但我只是想说、我没有亲自尝试。
需要考虑两个因素:
RGMII 端口:RGMII 端口永远不会"知道"它是否以电气方式连接到真实的 PHY 芯片或另一个 RGMII 端口(TDA3)。 以太网驱动程序应该正常工作。
MDIO:MDIO 端口是一个类似 I2C 的接口、专用于配置以太网 PHY 芯片。 此部分是用户必须修改软件的地方、因为 MDIO 驱动程序将查找 PHY、但您将没有 PHY。 MDIO 驱动器必须被旁路或禁用、我不知道如何最好地实现它。
在开始新电路板设计之前、我想您可以使用一些焊线测试现有2块电路板上的 RGMII 直接连接。
此致、
STAN