This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:使用 TDA3视频接口与其他处理器进行通信?

Guru**** 2547320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/569663/tda3-using-tda3-video-interfaces-for-communication-with-other-processors

器件型号:TDA3

TDA3视频输入端口或 TDA3视频输出等 CAN 接口可用于与其他处理器进行通信。

我需要一个连接到第二个处理器的高速接口。 可以使用什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    最小数据速率符合您的要求?

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望具有高于500MBit/s 的值
    我看到一个 DaVinci 处理器应用、其中视频接口用于处理器间通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。
    是的、应该可以直接连接视频接口。 必须将两个驱动程序都设置为关闭它们可能执行的任何映像增强功能。
    其他可能的解决方案可以是以太网 MAC 到 MAC 的连接。 此操作无需修改驱动程序即可工作、但 MDIO 部件除外。
    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stanislav、非常感谢您的帮助!

    因此、视频接口可作为处理器间通信的选项。

    我还考虑了以太网 MAC 到 MAC 的连接。 很高兴听到您说它应该起作用。 在我看来、这似乎不常见、但这是一个不错的选择。
    借助 TDA3以太网交换机、与另一个处理器(例如连接在 TDA3端口2上的处理器)进行通信是一种极具吸引力的解决方案、让该第二个处理器通过 TDA3以太网交换机在 TDA3端口1上发送消息。
    您是否会确认这是否有效? 您是否有一个如何配置交换机的示例?

    此致、
    Michael。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    你很受欢迎、但我只是想说、我没有亲自尝试。

    需要考虑两个因素:

    RGMII 端口:RGMII 端口永远不会"知道"它是否以电气方式连接到真实的 PHY 芯片或另一个 RGMII 端口(TDA3)。 以太网驱动程序应该正常工作。

    MDIO:MDIO 端口是一个类似 I2C 的接口、专用于配置以太网 PHY 芯片。 此部分是用户必须修改软件的地方、因为 MDIO 驱动程序将查找 PHY、但您将没有 PHY。 MDIO 驱动器必须被旁路或禁用、我不知道如何最好地实现它。

    在开始新电路板设计之前、我想您可以使用一些焊线测试现有2块电路板上的 RGMII 直接连接。

    此致、

    STAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stan、

    我必须尝试一下。 感谢你的帮助。

    此致、
    Michael。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您可以考虑使用 VIP 视频输入端口来采集24位165MHz 的频率。 此外、您还可以使用 DSS 显示子系统以几乎相同的速率发送数据。

    此致、

    Brijesh