请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5515您好!
我不熟悉 C5515 DSP。 我已经购买 了 TMS320C5515 eZdsp、我有一些问题:
-我必须使用 CCS V4还是可以使用 CCS V6?
将 CCS 编程 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒的版本4传递到版本6是否有任何问题?
在 CCS v6中、无法导入 USB 记忆棒 CD 中的示例。 有任何提示?
非常感谢您的参与
Paolo