This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒开发环境

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/591435/tms320c5515-ezdsp-usb-stick-development-environment

Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5515

您好!

我不熟悉 C5515 DSP。 我已经购买 了 TMS320C5515 eZdsp、我有一些问题:

-我必须使用 CCS V4还是可以使用 CCS V6?

将 CCS 编程 TMS320C5515 eZdsp USB 记忆棒的版本4传递到版本6是否有任何问题?

在 CCS v6中、无法导入 USB 记忆棒 CD 中的示例。 有任何提示?

非常感谢您的参与

Paolo