This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:RTC 和分立式电源解决方案

Guru**** 2567955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/596231/am3352-rtc-and-discrete-power-solution

器件型号:AM3352

代表现场团队发布  

--

我的一位客户在设计基于 AM335x (300MHz)器件的物联网网关时没有 PMIC、以节省成本。 但它们需要 RTC 功能。 从电源角度来看,只需要进行电源排序,由于不支持 DVFS,而且我们仅支持 DS1,因此不需要 Linux 驱动程序。

 此外、它们还需要一些机制从内部唤醒系统、例如 RTC 警报。 为此,他们可以使用 AM335x 内部 RTC,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mukul。

    根据 AM335x TRM Deepsleep1、假设:

    VDD_MPU = 0.95V (标称值)
    VDD_CORE = 0.95V (标称值)

    至于唤醒、是的、支持 RTC 警报。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD_CORE 和 VDD_MPU 电源在启动期间始终需要在1.1V 上电(建议为1.0/24)。 对于300MHz MPU、电压可保持在1.1V、也可降低至0.95V。 如果未使用 DVFS、则内核电压必须始终为1.1V。  

    Advisory 1.0.24 Boot:如果在 OPP50中运行时将 RESET 置为有效、则系统引导不可靠

    关于 DS1、我认为 Linux 目前不支持 DS1。 为什么需要使用 DS1而不是 DS0?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出勘误表、因此我们将确保按照1.0/24满足上电要求。 至于 DVFS (降到0.95),是否可以在没有 PMIC 的情况下实现它? 我们是否有任何参考原理图/指南等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、

    如果目标是低成本分立式电源解决方案、则如果不考虑低功耗模式下的功耗、最好不支持 DVFS。 您可以使用固定的1.1V 内核电源轨(VDD_CORE 和 VDD_MPU)来设计您的电源解决方案。  您仍然可以使用 Linux 中的挂起或待机模式、而不是将内核电压从1.1V 调节到0.95V。 可能需要查看 Linux PMIC 驱动程序以进行此更改(在低功耗模式下不进行电压调节)。