代表现场团队发布
--
我的一位客户在设计基于 AM335x (300MHz)器件的物联网网关时没有 PMIC、以节省成本。 但它们需要 RTC 功能。 从电源角度来看,只需要进行电源排序,由于不支持 DVFS,而且我们仅支持 DS1,因此不需要 Linux 驱动程序。
此外、它们还需要一些机制从内部唤醒系统、例如 RTC 警报。 为此,他们可以使用 AM335x 内部 RTC,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
代表现场团队发布
--
我的一位客户在设计基于 AM335x (300MHz)器件的物联网网关时没有 PMIC、以节省成本。 但它们需要 RTC 功能。 从电源角度来看,只需要进行电源排序,由于不支持 DVFS,而且我们仅支持 DS1,因此不需要 Linux 驱动程序。
此外、它们还需要一些机制从内部唤醒系统、例如 RTC 警报。 为此,他们可以使用 AM335x 内部 RTC,
VDD_CORE 和 VDD_MPU 电源在启动期间始终需要在1.1V 上电(建议为1.0/24)。 对于300MHz MPU、电压可保持在1.1V、也可降低至0.95V。 如果未使用 DVFS、则内核电压必须始终为1.1V。
Advisory 1.0.24 Boot:如果在 OPP50中运行时将 RESET 置为有效、则系统引导不可靠
关于 DS1、我认为 Linux 目前不支持 DS1。 为什么需要使用 DS1而不是 DS0?
Shiv、
如果目标是低成本分立式电源解决方案、则如果不考虑低功耗模式下的功耗、最好不支持 DVFS。 您可以使用固定的1.1V 内核电源轨(VDD_CORE 和 VDD_MPU)来设计您的电源解决方案。 您仍然可以使用 Linux 中的挂起或待机模式、而不是将内核电压从1.1V 调节到0.95V。 可能需要查看 Linux PMIC 驱动程序以进行此更改(在低功耗模式下不进行电压调节)。