This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:EMAC 中断控制

Guru**** 2547110 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/570098/omap-l138-emac-interrupts-control

器件型号:OMAP-L138

您好!

我对 OMAP-L138的 EMAC 中断控制器有一些问题。中断映射到 CPU 中断后、ARM9内核控制 EMAC 模块。

Q1:什么是中断内核启用屏蔽寄存器?、请具体告诉我。

Q2:为什么需要操作中断内核使能屏蔽寄存器?


最好的雷加
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通过器件 TRM 的第12.3.6节"中断优先级"查看第12.3.2节"中断启用"。
    上述中断内核使能屏蔽寄存器(芯片级)为:
    系统中断使能通过系统中断使能设置寄存器4 (ESR1 - ESR4)设置寄存器1。
    在第12.4节 AINTC 寄存器中对它们进行了说明。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢你的答复。
    我了解了芯片级寄存器。 我正在等待有关第二季度的答案。

    此致、
    H.U
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题

    我认为这句话的目的是,一般来说,外设中断可以随时到达(不可预测), 因此、屏蔽可能是必要的、通常最好在中断控制器级别执行此操作、而不是禁用外设/模块中断-在控制器级别屏蔽时、中断仍然可以限定和挂起。